This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:PGA411输出错误信息

Guru**** 2552040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584745/pga411-q1-pga411-output-wrong-info

部件号:PGA411-Q1

当我们在模拟环境中测试产品时,出现了一个新问题。


我们的4块主板中有2块不能正常工作。 当电机静止时,两个主板上的PGA411输出错误的信息。

角速度和角位置错误,也不正确。 MCU接收到错误的消息并错误地控制电机。

我换了两个PGA411其中一个,这种现象保持不变。

下图是电机静止时的OSIN (黄色),OCOM (绿色)和Aout (蓝色)波形。 而aout的输出正在发生变化。  

仅当电机仍存在时才出现问题。
您是否有任何解决建议?
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luffy,

    这意味着跟踪环路未正确锁定。 这种情况可能发生在几种不同的情况下:

    - IZF,IEx,OSIN/Ocos信号电平不正确
    —相位偏移寄存器设置
    -旋转分解器传感器已断开

    您能否提供更多信息以便我们解决此问题?
    1.在PGA411 IC上执行所有寄存器设置,以便我可以确认寄存器设置是否正确。
    2.在其中一个过境点(0,9018.027万度),请测量IZ1,IZ2,IZ3,IZ4,IE1,IZ1,IZ2,IZ3,IZ4,IZ1,IZ1,IZ1,IZ1, IE2,OSIN和OCOS。
    3.确认旋转分解器传感器连接正确。
    4.放大OSIN/Ocos信号以查找噪音。

    请先提供寄存器设置,以便我们可以将其从列表中划掉。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy,ö m

    我是Luffy的同事,

    1.所有寄存器设置均显示在:下面

    0 DEP_OVUV1 0x8000

    1 DEP_OVUV2 0x00FF

    2 DEP_OVUV3 0xFCC0

    3 DEP_OVUV4 0x07E2

    4 DEV_OVUV5 0x1C00

    5 DEP_OVUV6 0x038F

    6 DEP_TLOOP_CFG 0x0514

    7 DEP_AFE_CFG 0x0005

    8 dev_phone_CFG 0x1400

    9 dev_config1 0x0002

    10 dev_control1 0x0000

    11 dev_Control2 0x0000

    12 dev_Control3 0x0003

    13 DEV_STAT1 0x0000

    14 DEV_STAT2 0x0000

    15 DEV_STAT3 0x0000

    16 DEV_STAT4 0x0002

    17 DEW_STAT5 0x4FBA

    18 DEP_STAT6 0x3FFF

    19 DEV_STAT7 0x004B

    20 DEV_CLCRC 0x00CE

    21 dev_crc 0x0000

    22 CRCCALC 0x00FF

    23 DEV_EE_CTRL1 0x0000

    24 DEV_CRC_CTRL1 0x0000

    25 DEP_EE_CTRL4 0x0000

    26 DEV_UNLK_CTRL1 0x00F0

    二.

    IZ1的VPP电压为2.33V

    IZ2的VPP电压为2.45V

    IZ3的VPP电压为2.37V

    IZ4的VPP电压为2.45V

    IE1的VPP电压为2.17伏

    IE2的VPP电压为2.17伏

    OTIN的VPP电压为1.97V

    Ocos的VPP电压为1.93V

    旋转分解器传感器连接正确。

    4.当放大OSIN/OCOS时,没有任何噪音,如下所示。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    感谢您的详细信息。 我仔细检查了您的注册设置,自动注册配置看起来正确。 还有一些问题:

    1.您提到4块板中有2块板出现此行为。 在这些主板之间执行A-B-A交换时会发生什么情况? 该步骤是在工作正常的主板和非工作正常的主板之间交换PGA411-Q1 IC。 然后,您测试以查看PCB是否存在问题,或者IC是否存在问题。 这将是非常有用的信息。

    2.适用于出现此行为的主板。 发生频率如何? 是否仅在特定角度发生? 如果是,从哪个角度?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy,ö m

    1.到目前为止,我们共制作了5块板。

    Board1,我们从未发现这种行为。

    Board2,我们只发现了一次这种行为。

    Board3、4和5都表现出这 种行为,这种行为在这3块板上是可重复的。

    当我们在主板3上发现这种行为时,起初我以为这是这个单一IC的问题,所以我在主板上更换了一个新的IC,但这种行为仍然存在。

    直到现在,我们认为这种行为是随机发生的,我们不知道它是否在特定的角度发生。这里是我捕获的一些波,也许你可以从这些波中得到一些东西。

    蓝线和黄线为Ocos和OSIN.绿线为aout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    感谢您的耐心等待。 这样的调试问题很难解决,尤其是当我无法在主板上重现相同的问题时。 我有更多的测试供您运行,这些测试将帮助我们确定问题所在。

    首先,如果可能,请确认在可靠地产生此问题的主板和未出现此问题的主板之间交换IC会导致PCB出现问题(如您的消息所示)。 如果是这样,我们可以通过PCB的每个部分来查找问题。

    您还可以运行几个测试:

    1) 从IZF针脚上拆下所有保护二极管。 这些可能会产生小的偏置电流,因此最好排除这一潜在原因。

    2.)将dev_TLOOP_CFG更改为0x0214,这将产生与关闭AMODE相同的影响。 我不希望这可以解决问题,但在调试过程中值得检查。

    3) 如果是印刷电路板加剧了这一问题,我想知道这是否与SIN / COS通道之间的相位延迟有关。 测试这种情况的一个实验是使用工作板和非工作板,并在两个板之间交换所有AFE组件。
    这似乎不可能是纸面上的问题,因为看起来就像我们建议的那样,您在AFE上使用了精密公差组件。 我也会对这种可能性进行一些调查。

    4) 拆下升压的电感器和二极管,并为VEXT/VEXTS节点提供台式电源。 这将排除升压噪音导致的问题。 (这也不太可能,但值得检查)

    5) 如果您使用直流/直流转换器为PGA411提供5V导轨,请尝试在主板直接由干净的5V工作台电源供电的情况下运行测试。

    这些测试的目的是找出问题。 一旦我们隔离了问题,我们就可以制定一个强大的解决方案,这样您就不会再看到这种情况了。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们移除了所有保护二极管,行为仍然存在。

    2.我们将 dev_TLOOP_CFG更改为0x0214,同时我们尝试打开/关闭AMODE,该行为仍然存在。

    3.我测试相位延迟,我认为这并不明显,也不会影响结果。 这是我捕捉到的波浪。

    黄线为OE1,绿线为OTIN。

    测试后,我将所有AFE组件从板2 (没有问题)转移到板5 (有问题)并测试板5,该行为仍然存在。

    4.我移除了升压的电感器和二极管,并为VEXT节点提供了一个工作台12V电源,这种行为仍然存在。

    5,PGA411的5V电源比较干净,纹波小于50mV。

    此外,在测试中,我们发现这种行为与角度有关,但在不同的电路板上,这种行为是从不同的角度发生的。

    我希望这些测试能帮助你解决问题,我们真的希望尽快解决这个问题,因为我们真的没有足够的时间。 如果我们不能很快解决这个问题,也许我们必须考虑使用其他RDC IC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    感谢您的快速响应! 我也渴望解决这个问题。

    1.我在您的原理图上看不到VCC和QVCC之间的筛选。 您使用的是什么筛选器?

    2.由于相位延迟太低,尝试手动相位模式可能会很有趣。
    dev_phone_CFG = 0x2400

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy:

    感谢您的快速响应!

    1.VCC和QVCC来自两个不同的纯净线性稳压器,经测试,VCC为4.98V,而QVCC为4.97V。

    2.我们将 dev_phone_CFG设置为0x2400,行为消失...所有3块板都是相同的。

    所以我想现在可以说问题已经解决了。但我仍然有一些疑问,

    为什么自动模式相位延迟校正会导致这种行为?这是否是IC的缺陷?

    2.为何有些集成电路有这个问题,但有些集成电路却没有呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    我的团队正在研究这些问题的答案。 分析可能需要一些时间,因为我们需要让设计工程师参与,而分析将需要我们的进一步测试

    我还有另一个问题要问你。 发生此类追踪丢失时,是否发生了任何故障? 或者您是否忽略了故障,将FAULTRES保持在较低的水平?

    如果未发生故障,则尝试降低LPETHL和LPETHH阈值,直至在跟踪事件丢失期间开始出现错误。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,

    1.在之前的所有测试中,行为发生时没有发生故障。我们从未将FAULTRES保持在较低水平。

    2.在我们将  LPETHL和LPETHH降低到0.25V后, 发生该行为时发生FLOOPE错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    我已经与我的团队讨论过这个问题,我们还有一些问题:

    -在停止电机之前,您是否尝试以不同的速度运行? 是否有任何依赖性? 如果电机在停止前转得非常慢或用手转动,是否会发生此问题?
    -输出振荡的频率是否一致,还是每次出现问题时都不同?
    -您共享的相位延迟波形中的OTIN信号看起来有点嘈杂。 这是正确的还是示波器的伪影?
    在4月4日的图顶中,Aout最终是否沉到了您在其他图中所显示的锯齿波形中?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,

    1.我们尝试以不同的速度运行,我认为没有依赖性。

    当我们用手非常缓慢地转动电机时会发生此问题,即使用手轻轻转动也会导致此问题。

    2,频率不一致,随时间流动而变化。

    3.噪音不真实,是示波器的伪影。

    4.否 该行为有两种主要的不同形式,如下所示:

    第一个,如你所知,锯齿波形,频率随时间而变化。

    第二个是这样,振幅随时间而缩小,一段时间后,振幅接近零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy,ö m

    这是自‘s讨论此问题以来的很长时间。

    我想知道这个问题是否有任何进展。

    如果我们在产品中使用PGA411有任何风险,我需要确保。 我们发现了这个问题,所以我们不知道IC中是否有其他问题,我们担心如果我们在产品中使用它,可能会出现一些未知的问题,这是不可接受的。

    因此,我希望从您那里获得更多有关该问题的信息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    我在其他客户也遇到过类似的问题,但每次出现问题都是因为AUTOPHASE_CFG设置未设置为B00,我们知道这可能会导致问题。 请仔细检查主板上的此设置吗? 对PGA411进行回读,以确保设置正确。

    我私下向您的同事发送了一封邮件,告诉我们您可以向我们发送一个主板,以便我在这里测试问题。 这是否可能?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,

    下周我们将对设置进行仔细检查。

    但我很困惑为什么自动阶段行为会导致这样的不良行为。

    我们的主板不是演示板,没有用于外部控制器的额外端口,我们使用的MCU是Fresscale DSP MC56F8366,我不知道您是否可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    您是否有机会仔细检查寄存器设置?