This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:在LMKCLK和DEVCLK (@ 1GHz)之间使用单个外部时钟分离

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000, TRF3765, ADS5562, ADS5562EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580143/adc12j4000evm-use-of-a-single-external-clock-split-between-lmkclk-and-devclk-1ghz

部件号:ADC12J4000EVM
线程中讨论的其他部件:ADC12J4000TRF3765LMK0.4828万TSW14J56EVMADS5562ADS5562EVM

我正在开始使用2个具有外部时钟的ADC12J4000EVM的过程。 最终我想升级到4Ghz,但首先我会对1GHz感到满意。 我有一个EVM板,其帽已按照“ADC12J4000 ADC 12位4 GSPS用户指南”中的规定移动,另一个未修改。 未经修改的主板可与内部时钟和GUI上可用的任何预定义频率配合使用。

只需一个电路板和外部时钟即可完成初始测试:

使用外部时钟时,我根本没有读数,而 是得到一 个“超时错误”窗口,其中有3个可能的原因。 1) ADC正在重置,2) ADC EVM时钟未接收(但D2和D4正在闪烁)或3)未建立同步-这似乎最有可能是因为D2和D4闪烁但不同时且D1和D3打开

我的理解是,如果低于3.1GHz,则外部时钟需要相同的频率,因此我要在EVM板上拆分单个射频信号时钟,并从相同的射频源(两个输出都验证为2.2Vpp)输入DEVCLK和LMKCLK。 这不正确吗? 我是否必须使用同时同步的4Ghz和2GHz RF时钟来实现外部时钟工作?

谢谢

BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    我希望ADC12J4000EVM具有Rev A电路板,具有TRF3765 PLL/VCO,可实现高达4000 MHz的时钟速率。

    如果您有Rev A板,则默认配置设置假定发送到LMK0.4828万的时钟频率始终是发送到ADC的时钟频率的1/2。 这是因为TRF3765输出和LMK0.4828万输入之间有一个专用的除法2电路,可将最大输入频率限制为2 GHz (小于允许的最大值,约为3.1 GHz)。

    LMK0.4828万的外部时钟路径不通过2分频电路,因此使用外部时钟信号时,LMK源应在ADC时钟的1/2处。  

    但是,对于高达3.1 GHz的ADC时钟频率,LMK0.4828万可以接受与ADC相同的频率。 对于这些情况,您可以使用修改的LMK0.4828万配置文件(将FPGA时钟和SYSREF分频器增加2倍)来使用1:1时钟频率。 请尝试以下2个更新的文件:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/8284.LMK04828_5F00_DB1_5F00_Fs_5F00_3500Msps_5F00_1to1_5F00_Clocking.cfg</s>0.4828万 3500

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/4265.Decision_5F00_Map.csv

    这些文件将保存在计算机上的以下文件夹中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADC12J4000EVM GUI A\Configuration Files

    新文件应启用高达3100 MHz时钟频率的1:1时钟。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bart,您好!

    我想向大家介绍一下TI的产品。 我是Bay Area客户(包括Livermore)的当地客户经理。 我希望我们能够在下面解决您的问题。

    我们还有什么可以帮助您的团队的? 我希望在未来几周的某个时间停下来,进一步讨论TI如何帮助您完成当前/未来的项目。 如果您对此持开放态度,请告诉我。

    非常恭敬,
    Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了——谢谢Jim!

    在2 GHz的单个外部时钟上工作,这对我来说很有用,但在设置我的实验时,在1 GHz的频率下运行也很有用。 但是,执行捕获时,HSDC代码在ADC Output Data Rate (ADC输出数据速率)窗口中的1G设置锁定。 我们在使用内部时钟运行时注意到了同样的问题,是否有任何关于发生什么的提示?

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omid,您好!
    实际上,我需要一些帮助。 我们要做的是,在每个短激光脉冲下,ADC采样一次,最终以4Ghz运行,但仅以250MHz运行。 我们提供了频率乘法器,可将250MHz上调至1或4 GHz。 此外,我们还将有要触发的异步调制事件,并且需要为每个激光信号触发多个(2个用于启动器) ADC板。

    我们有一个外部时钟(激光脉冲)和一个触发源(调制器外的TRIG),不确定激光的10MHz同步。 我正在尝试为此设置考虑最佳配置。

    1)您的“同步多个JESD204B ADC用于发射器位置”文档意味着在每个EVM模块上使用内部时钟和10MHz参考时钟来同步它们,然后安装R18和R21来级联触发器。 这听起来像我们想要的,但有一点担心可能缺少10MHz时钟,以及10MHz源和ADC将观察到的检测点之间的漂移。
    ---内部时钟,10MHz参考,级联触发器

    2)使用外部时钟(ADC附近的激光脉冲)和如上所述的级联触发器
    - 10MHz参考使用其中一个外部时钟所需的输入,对吗? 如果是这种情况,我可以使用10MHz参考和内部时钟,也可以使用GHz频率的外部时钟?
    ---外部时钟,级联触发器

    3)使用外部时钟(ADC附近的激光脉冲)和单个触发器(来自公共源)到每个EVM卡?
    如何启用外部单端触发器,安装R18并向下加载配置文件?
    ---外部时钟,单个单端触发器

    感谢您的帮助!
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bart:

    感谢您的快速回复。 让我在内部与我讨论时间,并帮助解决上述问题。

    尊敬的,
    Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omid,您好!

    我们已经决定在从我们的系统中派生出来的4Ghz (和2GHz)上对两块主板使用外部时钟,因此根据定义,它们将与信号同步,并且彼此同步。

    下一个问题是外部触发器。 在您的同步文档中,它假定一个10MHz时钟来同步两块板,然后是一个级联触发器。 在我们的情况下,我们不需要也不需要10MHz同步clk ,并且可以级联外部触发器,或者简单地分离触发器信号并为每个板提供单独的触发器。

    在3.3 步骤6b部分)我要加载“ADC12J40万_Bypass_SE_sync.cfg”,这听起来好像它将启用来自TMST+的单端外部触发器(我不知道K=8是指什么)。 执行此步骤后,有另一个cfg文件用于同步2块板,但我认为我不需要或不需要该文件,对吗?

    谢谢

    BART

    附注:是否有办法与此项目的人员进行实际的电话交谈,下一个对话即将开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    需要通用中央参考时钟(在SYSREF速率下)的原因是将每个主板对的LMLC (本地多帧时钟)彼此对齐。 TSW14J56EVM中的数据捕获与主/从触发器和LMFC边界同步。 如果两对主板之间的LMTC未对齐,则捕获无法在通电和通电之间始终对齐。

    TIDU851的下图显示了所需的配置。 LMK0.4828万 PLL2 VCO功能将ADC12J4000器件允许的最大时钟限制在3.1 GHz左右。

    遗憾的是,没有一个好的解决方案可以以4 GHz时钟速率同步2个ADC12.4万EVM。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bart,您好!

    我将很快给您发送电子邮件。

    尊敬的,
    Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉姆-

    再次感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jim的回复,但我们的需求有点不寻常。 对于初学者来说,如果我们只想使用一个带有外部时钟和外部触发器的板,我们该怎么做? 首选4Ghz,但多路将在最初(2或1GHz)工作。

    我们可以提供4Ghz时钟,然后使用分频器产生2Ghz,这样它们将同步用于LMKCLK和DEVCLK。 为了捕获我们的调制,我们还需要一个外部触发器,我认为该触发器需要一个特殊的cfg文件?

    顺便提一下,我们还想使用ADS5562评估卡进行类似的设置(以较低的时钟速率)

    谢谢
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    为了满足您的基本需求,您可以重新配置ADC EVM以实现外部时钟,并使用TSW14J56EVM和高速数据转换器Pro的基本触发功能。 CMOS触发器输入应用于TSW14J56EVM以启动数据捕获。 这也适用于ADS5562EVM。

    以下是HSDC Pro用户指南的链接: http://www.ti.com/lit/pdf/slwu087

    有关配置和使用的详细信息,请参阅用户指南的触发器选项部分。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会成功!  

    谢谢你

    BART

    附注:我们是否可以使用ADS5562进行类似的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    ADS5562EVM支持外部时钟。

    由于触发器模式捕获是在捕获板/软件中实现的,因此同样适用于列出的捕获板支持的所有ADC EVM。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好——毕竟有希望!
    感谢你的帮助,Jim,希望下周我能回到这项练习,并进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴特

    我要将此线程更改为"已回答"。

    如果您需要其他信息,请重新打开或发布新的主题。

    此致,

    Jim B