This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:解决时间混乱

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585404/ads1198-settling-time-confusion

部件号:ADS1198

Q1 -启动时,是否需要在开始时"仅一次"稳定时间? 是tSETLE=3xtDR还是表7中的? 这2个不匹配。

Q2-in ADS1198数据表 P.29在稳定时间内显示:

'请×,当启动保持高电平且输入信号发生步进变化时,滤清器需要3 μ TDR才能稳定到新值。 第四个DRDY脉冲上提供了稳定的数据。"
第四个DRDY脉冲是什么意思? 请解释。


问题3 -图31上的时间是否正确?


每个tSettingTime=3xtDR都准备好数据,因此DRDY应该在每个tSettingTime=3xtDR都降低,因为任何转换都需要tSETLE才能完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash:

    1. 芯片实际上等待4个周期来输出数据。 数据表对此进行了暗示,尽管这是一种神秘的方式:“在第四个nDRDY脉冲上有固定的数据。” 表7中的时间为4xt_dr +开始时的一些额外时间。
    2. 这也是一种令人困惑的语言。 它指的是ADS1198上数字滤波器的低通特性。 所谓的"步进变化"是指你在大学学习的单位步进。 如果要对ADS1198上的数字滤波器输入应用“单位步长”,则需要3个完整的转换周期才能完全稳定为1。 当然,所有低通滤波器都有一定的稳定时间,因此这不会令人惊讶。 当它说您必须等到第四个样本时,实际上是说如果您要在两个样本之间应用步骤,您必须等到第四个样本之后才能看到已确定的数据,因为您只能在每一个t_dr读取数据。 长话短说,您不需要担心这种行为。 这对于在输入之间进行切换的数据转换器来说更为重要。
    3. 图正确。 设备在确认DRDY之前等待过滤器稳定。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    1-我感到困惑,数据速率有4个周期? 如果显示每个输出4xt_dr,则数据速率不是t_dr,而是0.25t_dr。 请提供建议。
    3-图31,它是否适用于任何输入转换或仅在有单位步进输入时有效? 如果我们没有单位步进输入,芯片会每t_dr输出一次?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arash:

    1.仅在第一个样本中,ADS1198才会等待4xt_dr切换DRDY。 之后,当设备持续运行且起始引脚保持高位或发出起始命令时,DRDY信号将以数据速率断言。 我认为您的困惑可能源于过去SAR ADC的经验,其中转换由主机临时控制。 ADS1198是一种 Δ-Σ ADC,它的转换会持续进行。

    3.该图仅对启动被调高或发出启动命令后的第一次转换有效。 见我对问题1的答复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!