Other Parts Discussed in Thread: ADS1198
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1198 Q1 -启动时,是否需要在开始时"仅一次"稳定时间? 是tSETLE=3xtDR还是表7中的? 这2个不匹配。
Q2-in ADS1198数据表 P.29在稳定时间内显示:
'请×,当启动保持高电平且输入信号发生步进变化时,滤清器需要3 μ TDR才能稳定到新值。 第四个DRDY脉冲上提供了稳定的数据。"
第四个DRDY脉冲是什么意思? 请解释。
问题3 -图31上的时间是否正确?
每个tSettingTime=3xtDR都准备好数据,因此DRDY应该在每个tSettingTime=3xtDR都降低,因为任何转换都需要tSETLE才能完成?