Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM
您好,
我尝试了无数次使用GUI (CMODE3)配置DAC38RF82EVM。 我使用本手册('LAU671A'一节2.1 .................4 DAC38RF8xEVM Configuration with on-Chip PLL (CMODE3)),但遗憾的是,频谱分析仪上没有可见的RF输出信号。 这些板都连接到5V电源和USB (如用户指南中所述)。
GUI可以识别两个主板(绿色指示灯亮起),但当我尝试发送TSW14J56主板(HSDC GUI)描述的(384M数据速率,100k)单音序列时,将出现以下窗口:
此外,在TSW14J56主板上,LED D8 (Mem Fail~亮起)和LED D2 (Tx CLK)。
TSW14J56 (HSDC GUI):
已用固件:DAC38RF8x_LMF_841
DAC38RF82EVM (硬件配置):
- JP2 (分流引脚1-2:启用DAC输出)
- JP10 (分流引脚打开:启用片上PLL时钟模式)
- SMA J4 (参考频率 384M,6dBm)
由于我使用用户指南配置,设置问题的根源是什么? 此外,由于存在大量配置选项,是否可以获得有关DAC38RF8x EVM GUI的任何其他信息/文档?
此致,
伊凡