This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:片上PLL时钟模式(连接到TSW14J56)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591165/dac38rf82evm-on-chip-pll-clock-mode-connected-to-tsw14j56

部件号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM

您好,

我尝试了无数次使用GUI (CMODE3)配置DAC38RF82EVM。 我使用本手册('LAU671A'一节2.1 .................4 DAC38RF8xEVM Configuration with on-Chip PLL (CMODE3)),但遗憾的是,频谱分析仪上没有可见的RF输出信号。 这些板都连接到5V电源和USB (如用户指南中所述)。

GUI可以识别两个主板(绿色指示灯亮起),但当我尝试发送TSW14J56主板(HSDC GUI)描述的(384M数据速率,100k)单音序列时,将出现以下窗口:

此外,在TSW14J56主板上,LED D8 (Mem Fail~亮起)和LED D2 (Tx CLK)。

TSW14J56 (HSDC GUI):

已用固件:DAC38RF8x_LMF_841

DAC38RF82EVM (硬件配置):

- JP2  (分流引脚1-2:启用DAC输出)

- JP10 (分流引脚打开:启用片上PLL时钟模式)

- SMA J4 (参考频率 384M,6dBm)

由于我使用用户指南配置,设置问题的根源是什么? 此外,由于存在大量配置选项,是否可以获得有关DAC38RF8x EVM GUI的任何其他信息/文档?

此致,

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    确保TSW14J56EVM 5V电源可提供至少3安培的电流。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    硬件的连接方式与《用户指南》中所述的相同。 TSW14J56连接至5V/3A电源。 我在DAC上使用了带384 MHz/6dBm参考信号的J4 (LMK CLKIN)输入,以便通过使用片上PLL选项将采样率设置为6144 MHz。 配置完DAC后,我尝试从TSW14J56 GUI发送单音模式,然后得到:

    '当前车道速率为3.84G。 从器件EVM到TSW14J56revD的JESD参考时钟需要设置为96M。' (窗口文本)

    我假设这是一个通知,可能表明TSW14J56缺少EVM的参考(96M时)。 如何才能做到这一点?

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    对DAC进行编程后,您是否运行了PLL自动调谐,然后验证PLL LF电压是否已设置为3或4?  如果是,执行此步骤后,您是否加载了带有DAC38RF8x_LMF_841文件的TSW14J56EVM? 加载固件并发送测试模式后,您将在POST中看到上面显示的消息。 这意味着DAC EVM上的LMK需要为TSW14J56EVM提供96M时钟。 这并不意味着时钟缺失。 点击发送按钮后,您应该会看到LED D2 (TX_CLK)闪烁, 并且TSW14J56EVM上的D3和D8亮起。 接下来,单击DAC GUI上的"Reset DAC JESD Core and SYSREF Trigger"(重置DAC JESD Core和SYSREF触发器)按钮。  现在,您应该会看到 DAC的有效输出。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经验证了PLL LF电压,最初它设置为3或4,但过了一段时间后它返回到0。 我还将DAC38RF8x_LMF_841文件加载到TSW14J56EVM。 LED也会照亮,如上所述。
    现在,发援会也有一些输出。 信号分析器显示CW信号,这些信号只能通过数字(DAC A)选项卡中的混频器启用/禁用。 信号分析仪输出为CW信号(峰值),约为400MHz的倍数。 当我启用NCO时,信号消失。 所以我不能设置一些NCO频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    您可以通过使用常数数据功能输出提示音来验证DAC是否已正确编程。 请参阅随附的屏幕截图,了解如何从DAC输出1 GHz音频以及恒定数据和NCO。 如果这起作用,请尝试将TSW14J56 EVM的工作台电源的电流限制增加到4A。 但如果您仍有问题,请向我发送您的电子邮件,我将与您一起脱机解决此问题。

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过将PC的区域设置更改为英语(美国)解决了此问题