This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:使用SE至差分VCM+-0.5V查找合适的驱动器

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3424, THS4541, THS4509, LMH6554, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625844/adc3424-finding-a-suitable-driver-with-se-to-diff-vcm--0-5v

部件号:ADC3424
在“线程”中讨论的其他部件:THS4541THS4509LMH6554TINA-TI

该ADC的数据表指出:

'每个输入引脚(INP,INM)必须在(VCM + 0.5 V)和(VCM–0.5 V)之间对称摆动,从而导致2-VPP (默认)差分输入摆动。'

老实说,我似乎找不到任何具有这些规格的ADC驱动器。 希望有一个3-4通道的TI IC与此ADC兼容。  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现了解EVM的模拟前端是如何设置的,这很有帮助。  查看ADC3424EVM网站,您可以下载设计包,并查看模拟输入的原理图。

    对于将处理这些要求的IC,我们将进行查看,并尽快与您联系。 我们的高速放大器组可能能够直接回答这个问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dan。 是的,我一直在关注这些问题,但这是一个密集的PCB,所以我希望在一个IC中包含一个小尺寸的解决方案。 如果这是一个非常特殊的ADC,也许我必须重做我的设计,并选择另一个与TI ADC驱动器更兼容的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Magnus,您好!

    您可以在单端到差分配置中使用THS4541 ADC驱动器来驱动ADC3424。 您可以查看以下TI设计的THS4541 ADC驱动器示意图:
    www.ti.com/.../TIDA-0.0942万
    www.ti.com/.../TIDA-0.0799万

    驾驶ADC3424的其他选择可能是LMH6554和THS4509。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我现在正在查看此设备。 但有一件事。 正如我从ADC数据表中了解的那样,+输出具有VCM+VCM和0.5 -输出- 0.5 的共模电压。 每个单独的信号都围绕此共模电压摆动,电压为1Vpp。 我是否理解正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否帮助我在ADC驱动器数据表中找到该信息? 这是我现在的主要问题。 在哪里可以找到这些输出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus,您好!

    THS4541的输出规格可在数据表的第6页找到,该数据表适用于每个单端器件输出。

    您可能需要查看ADC驱动器操作的全差动放大器应用手册:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,但我很难掌握这一点。 在我看来,您链接到的App-Note中的方程式与数据表的特征并不对应。

    Vout = 2 Vpp <-这基本上意味着VOD正确吗?

    根据THS4541数据表,输出电压偏低是0.2 V,而输出电压偏高是4.8 V。这意味着什么? 这是否意味着输出电压+最大值为4.8 V,输出电压-最小值为0.2 V?

    或者,这是否意味着Vout +和Vout以尊敬的4.8 和0.2 V为中心?

    正如您所确认的,Vout +和Vout -应以VCM+- 0.5V为中心,即3.0 和2.0 V

    如能作出一些澄清,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Magnus,您好!

    是的,输出电压= 2 Vpp表示ADC输入或放大器输出的VOD或输出差。

    在THS4541放大器输出Vout+和Vout-上,输出电压的低和高均值分别为4.8V和Vout最小值0.2V。 这意味着每个THS4541输出可以摆动4.6Vpp单端或9.2Vpp差动。 由于您只需要2Vpp差速器,THS4541可以轻松实现这一目标。

    这并不意味着输出电压+和输出电压-均以4.8V和0.2V为中心。

    Vout +和Vout围绕VCM的中心定位是通过在THS4541的Vocm输入引脚处施加直流电压来实现的。 THS4541 VOUT和VOUT的+/-0.5V (或更高,如果需要)摆幅围绕此声码电压进行。 通常要求放大器处的声码电压与ADC处的VCM电压相等。 您可能需要查看THS4541数据表中的图76,了解放大器和ADC之间的VOCM接口。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想是+-05V偏移使我感到困惑,因为我在任何地方都找不到。 如何控制? 我想根据定义,增益是每个输出上的电压摆动,它与它们的偏移没有任何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Magnus,

    您指的THS4541的+/-0.5V偏移是什么?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout +将绕Vocm+0.5V摆动,Vout将绕-0.5V摆动,对吗? 您提到这个偏移量可能更大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更全面地回答您的问题:

    我们现在已经确定Vocm是两个输出(Vout+和Vout-)的平均值。 在THS4541数据表的电气特性中,输出电压= 2Vpp。我认为这是总差,在下图中,这是我所说的偏移量2V+。 在VIN=0时,Vout +和Vout -将不相同,因为存在此偏移。 这是我们一直在谈论的VCM+-0.5V,对吧?
    增益本身就是每项产出的挥杆量增加。 我想知道如何控制+-0.5V偏移(下图中的Vout +- Vout的中心)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus,

    THS4541输出摆动的平均值由Vocm引脚电压控制。 例如,如果声码引脚电压为1V,则{(Vout +)+(Vout -)}/2将为1V。 THS4541的任何输出摆动都将围绕此声码电压进行。 THS4541具有轨对轨输出级,因此您有足够的输出回转余量,以便在ADC输入处回转至2Vppd。

    您可以在TINA-TI中模拟您的ADC驱动器电路,并且所连接的驱动器电路是相同的。 e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_ADCDriver.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了。 这让我感到困惑,两个输出信号似乎有偏移。 现在我看到他们没有,这只是解释有效的2Vpp的一种方式。
    ADC数据表中的这句话使我感到困惑:

    '每个输入引脚(INP,INM)必须在(VCM + 0.5 V)和(VCM–0.5 V)之间对称摆动,从而导致2-VPP (默认)差分输入摆动。'


    因此ADC数据表认为2-VPP有效,而实际电压摆幅为1V。 ADC驱动器使用实际电压摆动作为VPP定义,这意味着1V输入将对应于VCM-VCM- 0.5 到VCM+VCM 0.5 之间摆动的两个输出。