在“线程”中讨论的其他部件:, THS4541, THS4509, LMH6554, TINA-TI
该ADC的数据表指出:
'每个输入引脚(INP,INM)必须在(VCM + 0.5 V)和(VCM–0.5 V)之间对称摆动,从而导致2-VPP (默认)差分输入摆动。'
老实说,我似乎找不到任何具有这些规格的ADC驱动器。 希望有一个3-4通道的TI IC与此ADC兼容。
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该ADC的数据表指出:
'每个输入引脚(INP,INM)必须在(VCM + 0.5 V)和(VCM–0.5 V)之间对称摆动,从而导致2-VPP (默认)差分输入摆动。'
老实说,我似乎找不到任何具有这些规格的ADC驱动器。 希望有一个3-4通道的TI IC与此ADC兼容。
感谢您的帮助。
我很抱歉,但我很难掌握这一点。 在我看来,您链接到的App-Note中的方程式与数据表的特征并不对应。
Vout = 2 Vpp <-这基本上意味着VOD正确吗?
根据THS4541数据表,输出电压偏低是0.2 V,而输出电压偏高是4.8 V。这意味着什么? 这是否意味着输出电压+最大值为4.8 V,输出电压-最小值为0.2 V?
或者,这是否意味着Vout +和Vout以尊敬的4.8 和0.2 V为中心?
正如您所确认的,Vout +和Vout -应以VCM+- 0.5V为中心,即3.0 和2.0 V
如能作出一些澄清,将不胜感激。
Magnus,
THS4541输出摆动的平均值由Vocm引脚电压控制。 例如,如果声码引脚电压为1V,则{(Vout +)+(Vout -)}/2将为1V。 THS4541的任何输出摆动都将围绕此声码电压进行。 THS4541具有轨对轨输出级,因此您有足够的输出回转余量,以便在ADC输入处回转至2Vppd。
您可以在TINA-TI中模拟您的ADC驱动器电路,并且所连接的驱动器电路是相同的。 e2e.ti.com/.../THS4541_5F00_ADCDriver.TSC
此致,
Rohit
我现在看到了。 这让我感到困惑,两个输出信号似乎有偏移。 现在我看到他们没有,这只是解释有效的2Vpp的一种方式。
ADC数据表中的这句话使我感到困惑:
'每个输入引脚(INP,INM)必须在(VCM + 0.5 V)和(VCM–0.5 V)之间对称摆动,从而导致2-VPP (默认)差分输入摆动。'
因此ADC数据表认为2-VPP有效,而实际电压摆幅为1V。 ADC驱动器使用实际电压摆动作为VPP定义,这意味着1V输入将对应于VCM-VCM- 0.5 到VCM+VCM 0.5 之间摆动的两个输出。