This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:在电压和电流感应中应用时数据无序

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635239/ads8528-data-disordered-when-applied-in-voltage-current-sensing

部件号:ADS8528

大家好,

最近,我遇到了一个ADS8528问题,我想询问大家是否有任何想法或解决方案。 请参考以下信息:

  • 当主板在正常条件下运行(非高温或低温)时出现问题。
  •  主板上的三个ADS8528存在此类问题,它们不是PCB板上的特定ADC或特定位置。 很可能是随机的。
  •  ADS8528的一个通道 监控电源电压(+15V),另一个通道用于电流感应,如下图所示
  • 此外,采样电压不仅从15V下降到0V,而且其某些通道的电压同时发生几次变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您对E2E的查询。 我有一些问题如下:

    1. 这是一种新的设计还是生产设计? 采样率是多少?

    2. 正如您提到的"问题":   

    “采样电压不仅从15V下降到0V,”  --当代码下降时,您是否监控了ADC输入? ADC输入之前是否有任何放大器和RC?

    “但它的一些通道同时有几个电压变化”--  是否有任何放大器和RC来驱动ADC输入?  几伏电压的级别是多少?

    发生这些"问题"时,REFIO针脚(针脚56)上的参考电压如何?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    与客户确认后,我拥有以下信息:

    1.这是一种生产设计,采样速率为100kSPS。

    2.有RC和放大器来驱动ADC输入。 但是,该问题不会再次出现,导致无ADC输入监控电压和REFIO针脚电压。

    3."但其中一些通道的电压同时发生变化",意味着一些通道的电压大约为0.5V,而有些通道的电压为1~3V。


    希望这些信息能有所帮助。 谢谢你。

    此致,
    詹振
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我将直接与您进行电话联系以处理此问题。 谢谢。

    此致

    戴尔