Other Parts Discussed in Thread: ADS8528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8528 大家好,
最近,我遇到了一个ADS8528问题,我想询问大家是否有任何想法或解决方案。 请参考以下信息:
- 当主板在正常条件下运行(非高温或低温)时出现问题。
- 主板上的三个ADS8528存在此类问题,它们不是PCB板上的特定ADC或特定位置。 很可能是随机的。
- ADS8528的一个通道 监控电源电压(+15V),另一个通道用于电流感应,如下图所示
- 此外,采样电压不仅从15V下降到0V,而且其某些通道的电压同时发生几次变化。