This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS868x (ADS8688, ADS8684) IC无法读取数据

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659279/ads8684-ads868x-ads8688-ads8684-ic-can-not-read-data

部件号:ADS8684

支持路径:/Product/开发和故障排除/

该产品正在使用ADS8684进行开发。
首先,我设置了增益并尝试读取AD值,但它只读0。
我设置增益并阅读命令,查看我的通信是否有问题。
它的值也为零。
请检查问题所在。
我要上传一个原理图和一个波形。

时钟为1us。

第一个波形图是将通道0的范围设置为1.25 x VREF。

第二个波形图显示命令读回寄存器。

显然,该值应该是以前发送的命令,但它只读为0。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monsters9您好,

    我们将很快了解详细信息和反馈,感谢您选择我们的精密SAR ADC。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了原因。
    引脚30 AVDD连接到GND。
    我会再来的,告诉你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monsters9您好,

    是的,这是一个关键问题。 您是否在分裂土地? 您似乎正在将所有ADC的AGND引脚,输入电容器(C53/54/55/56)连接 到一个接地端(假设这是模拟接地端),  同时您正在将放大器的R15/19,ADC的DGND,Daisy和REFSEL 引脚连接 到另一个接地端(假设这是数字接地端), 但放大器电路也应连接至模拟接地,请检查。 如果不是分开接地,则可以将此处的所有接地连接到实心模拟接地。

    谢谢。

    最佳(&F)

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    首先,SPI通信通过将引脚30连接到AVDD来解决。
    现在,输入0是电压AD,输入1是电流AD
    价值被动摇并被调试。
    首先,我将对上述内容进行硬件修改,但是否有办法进行软件筛选?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monsters9您好,
    我对迟交的答复表示歉意。 需要进行硬件校正。

    此致
    戴尔