支持路径:/Product/开发和故障排除/
该产品正在使用ADS8684进行开发。
首先,我设置了增益并尝试读取AD值,但它只读0。
我设置增益并阅读命令,查看我的通信是否有问题。
它的值也为零。
请检查问题所在。
我要上传一个原理图和一个波形。
时钟为1us。
第一个波形图是将通道0的范围设置为1.25 x VREF。
第二个波形图显示命令读回寄存器。
显然,该值应该是以前发送的命令,但它只读为0。
请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
支持路径:/Product/开发和故障排除/
该产品正在使用ADS8684进行开发。
首先,我设置了增益并尝试读取AD值,但它只读0。
我设置增益并阅读命令,查看我的通信是否有问题。
它的值也为零。
请检查问题所在。
我要上传一个原理图和一个波形。
时钟为1us。
第一个波形图是将通道0的范围设置为1.25 x VREF。
第二个波形图显示命令读回寄存器。
显然,该值应该是以前发送的命令,但它只读为0。
请帮帮我。
Monsters9您好,
是的,这是一个关键问题。 您是否在分裂土地? 您似乎正在将所有ADC的AGND引脚,输入电容器(C53/54/55/56)连接 到一个接地端(假设这是模拟接地端), 同时您正在将放大器的R15/19,ADC的DGND,Daisy和REFSEL 引脚连接 到另一个接地端(假设这是数字接地端), 但放大器电路也应连接至模拟接地,请检查。 如果不是分开接地,则可以将此处的所有接地连接到实心模拟接地。
谢谢。
最佳(&F)
戴尔