This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:【紧急:到期日:2月26日】包装最小高度

Guru**** 2605065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/667039/dac37j84-urgent-due-date-26th-feb-minimum-height-of-package

部件号:DAC37J84

尊敬的技术支持团队:

 到期日:2月26日(美国时间)

 

关于   DAC37J84IAAVR (FCBGA)的封装,我有两个问题。

问题1.) 请问包裹的最小高度是多少?

   数据表仅在下面显示最大高度(1.94 mm)。

  我想知道最低要求。

问题2) 您能否告诉我 在板上安装IC后,封装与板表面之间的最小高度?

  根据数据表,"C"显示0.2 mm。

  "包装的最小高度(Q1)减去0.2 mm "是否意味着在板上安装IC后从板表面开始的最小高度?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    最小包装高度为1.504 mm。

    注4表示平面由球冠定义。由于球的最大直径为.405,带“0.2 C”的数字从视觉和数字上告诉您球的一半长度是多少。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。

    “1.504 mm ”(无球)是指下图中无球吗?

     带球的最小包裹高度是多少?

    我想知道" 1.94 mm (max)"与"?" mm (min)"。  

    ■其他问题

    ①You评论说,注释4说,平面是由球的冠部定义的。

      "4. 主基准面C和底座平面焊球的球形冠定义。”

      这些数字是否表示以下数字? 我的理解是否正确?

      如果我有误解的话,你可否统计数字?  

    “②You”表示,0.405 mm 是  球的最大直径。

    0.325 mm 是否表示球的最小直径?  

    典型情况如何?

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    整个包装的最小高度为1.504 mm (包括球)。 最大值和最小值是可能的最坏情况。 球高度的典型值为0.365 mm ,+/- 0.040 mm。

    0.2 C是指0.2 mm 的焊球共面公差,如本图所示。

    我希望这能回答您的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。

    根据你对整个包裹的最小高度和球 的高度的回答, 我绘制了下图。

    正确吗?

      

    回到我的第一个问题,您知道  在板上安装IC后的最小高度吗?

    它可能显示最小整个高度(1.504 mm)负(-) 0.2 mm = 1.304 mm ,对吗?

    如果您绘制了数字,这有助于理解。

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    是的,您所做的数字具有最小包装高度和球形尺寸的正确值。

    我们的封装工程师表示,我们无法确定将IC安装到电路板后的封装高度。 但是,我认为1.304 mm (安装后的最小高度)是基于给定的200微米球容差的合理假设。

    希望这会有所帮助。

    此致,