This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:引脚1 VDD 未连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108930/ads1230-pin-1-vdd-is-not-connected

器件型号:ADS1230

大家好、

我收到了客户的问题。

"我们在使用 ADS1230的数字转换器电路中遇到生产异常。
引脚1 -VDD 应连接到3.3V,由于布局错误,它应保持未连接状态。
尽管如此,ADS1230在所有温度(-40 + 80C)下仍能正常工作,而 VDD 引脚1的电压为2.6VDC。 3.3V 似乎通过保护二极管从数字输入之一路由到 VDD 引脚1,这可以解释0.7的下降。
引脚1显示的是2.6V、低于数据表中的2.7阈值。很明显、我们将尽快在生产中纠正此错误、但我的问题与现场设备的潜在可靠性问题有关:

可靠性问题的风险是什么?
在上述方案中使用 ADS1230是否存在任何风险?
考虑到数字块的电流消耗为~100uA,电流流经保护二极管是否存在长期相关风险?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    只要输入参数保持在绝对最大额定值内、ADS1230就不会损坏。 但是、由于 AVDD 不是3.3V、因此您需要确保输入信号不会超过实际的 AVDD 电压(在您的情况下为2.6V)。 这将违反绝对最大额定值。 例如、如果在 AVDD = 2.6V 时向 ADC 施加3V 信号、则理论上可能会损坏 ADC。

    ADC 内核可能未设计为在<2.7V 的电压下运行、因此任何行为变化都不清楚。 一般而言、我希望 ADC 工作不稳定:大多数情况下工作正常、但无法知道哪些设置组合(温度变化、输入信号等)可能 会导致 ADC 正常停止工作、因为您处于建议的工作条件之外。

    为了确保 ADC 正常运行、我会不惜一切代价避免以这种方式运行 ADC。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢您的反馈,

    我完全理解必须尽快在生产中纠正此问题。

    但是,正如我提到的,引脚1 VDD 未连接,但我们仍在测量该引脚上的电压2.6 Vdc,
    数字输入增益为3.3VDC。

    您能解释一下为什么我们看到2.6V 直流电压、
    正如我提到的,它在所有温度条件下都能正常工作,我们已经测试了大约20块电路板。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    [引用 userid="480785" URL" URL"~/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1108930/ads1230-pin 1-VDD-is-not connected "]看来3.3V 是通过保护二极管从数字输入之一路由到 VDD 引脚1,这可以解释该引脚的输出电压[0.7]。

    也许我当时误解了这一评论。 我想您说过客户在 AVDD 和 DVDD 之间连接了一个二极管、3.3V DVDD 电源电压间接为 AVDD 供电。 因此、我认为 AVDD 是如何供电的、这是一个很好的理解。 您实际上是否说客户认为 ADS1230具有内部保护二极管、该二极管通过 DVDD 为 AVDD 供电?

    在某些 ADC 中、确实存在这样的情况:为 DVDD 供电可返回裸片的其他区域、并间接为另一个电源(例如 AVDD)供电。 但是、这不是一件好事、也不是正常的工作模式。 PCB 布线和布局也可能会出现其他问题、从而导致这种现象。

    即使在这种情况下我们可以确定 AVDD 是如何供电的、但我们也无法向客户提供 ADC 行为方式的任何保证、甚至可能性、因为这是一种未经测试的未知状态、具有许多变量。 正如您所说的、一些电路板可能工作正常、但无法了解它们在时间和温度以及其他许多因素下的行为。 如果客户愿意接受此风险、这是他们的选择。

    我建议手动修复已生产的所有电路板、以便正确为 ADC 供电。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢 你的帮助。

    客户反馈:

    我完全意识到这种风险,并已指示生产人员在电路板上进行返工,尽管如此,
    我不希望 TI 作出任何保证,我只是要求了解导致这种行为的原因

    关于产品行为,到目前为止,我们已经生产了大量的电路板,并且没有遇到任何明显的故障,我们已经测试了23个电路板,温度在-40°C 到80°C 之间, 我们已经测试了10K 板@ 25C。我们有3个板在25C 下工作1周。

    请检查我们是否能够了解导致此行为的原因。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    客户对我关于保护二极管的问题没有反应。 是外部组件、还是假设它在 ADC 内部?

    客户能否发送准确的原理图来显示电路板的设计方式、包括错误(AVDD 未连接)?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢 你的帮助。

    我通过电子邮件向您发送了电路图和其他信息。 请帮我分析。

    提前感谢您。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    谢谢、我将在离线时与您讨论这个问题

    布莱恩