Other Parts Discussed in Thread: ADS1230
大家好、
我收到了客户的问题。
"我们在使用 ADS1230的数字转换器电路中遇到生产异常。
引脚1 -VDD 应连接到3.3V,由于布局错误,它应保持未连接状态。
尽管如此,ADS1230在所有温度(-40 + 80C)下仍能正常工作,而 VDD 引脚1的电压为2.6VDC。 3.3V 似乎通过保护二极管从数字输入之一路由到 VDD 引脚1,这可以解释0.7的下降。
引脚1显示的是2.6V、低于数据表中的2.7阈值。很明显、我们将尽快在生产中纠正此错误、但我的问题与现场设备的潜在可靠性问题有关:
可靠性问题的风险是什么?
在上述方案中使用 ADS1230是否存在任何风险?
考虑到数字块的电流消耗为~100uA,电流流经保护二极管是否存在长期相关风险?”
非常感谢你的帮助。
此致、