是否为 ADS8168提供了 Verilog、SystemVerilog 或 VHDL 仿真模型? 这将有助于加快调试并对我的接口 RTL 进行更彻底的验证。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brett、
欢迎访问 TI E2E 社区!
遗憾的是、我们没有适用于 ADS8168的任何类型的数字仿真模型。 我通常建议从默认的 SPI-00开始、并使用单个 SDO 来验证基本功能、然后在需要时转到不同的接口协议。
如果遇到问题、请随时发布接口信号(逻辑分析仪或示波器)的屏幕截图、我可以帮助进行调试。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
这是一个永恒的问题。
TI (和模拟器件等)无法理解的是、FPGA 工程师确实需要验证他们的设计。 为此、我们需要正确的模型。 我们当然可以从数据表中创建我们自己的模型(我们确实创建了;我现在有十几个)、但问题是我们在编写设计 HDL 时所做的假设与我们创建模型时所做的假设相同。 如果这些假设是错误的、那么我们会浪费时间在实验室中验证操作和正确性。
欢迎来到 TI、它是2022年年中、您的高速转换器旨在与 FPGA 连接。 我们可以信任的模型是强制性的。
至少答案不是"我们有 IBIS 模型..." ——一个技术支持人员告诉我。