This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:是否提供 Verilog 或 VHDL 仿真模型?

Guru**** 2515780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112275/ads8168-verilog-or-vhdl-simulation-model-available

器件型号:ADS8168

是否为 ADS8168提供了 Verilog、SystemVerilog 或 VHDL 仿真模型? 这将有助于加快调试并对我的接口 RTL 进行更彻底的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    遗憾的是、我们没有适用于 ADS8168的任何类型的数字仿真模型。  我通常建议从默认的 SPI-00开始、并使用单个 SDO 来验证基本功能、然后在需要时转到不同的接口协议。

    如果遇到问题、请随时发布接口信号(逻辑分析仪或示波器)的屏幕截图、我可以帮助进行调试。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="525426" URL"/support/data-translers-group/data-translers/f/data-translers-forum/1112275/ads8168-Verilog-or-VHDL-simulation-model-available "] ADS8168是否提供 Verilog、SystemVerilog 或 VHDL 仿真模型? 这有助于加快调试速度并对我的接口 RTL 进行更彻底的验证。

    这是一个永恒的问题。

    TI (和模拟器件等)无法理解的是、FPGA 工程师确实需要验证他们的设计。 为此、我们需要正确的模型。 我们当然可以从数据表中创建我们自己的模型(我们确实创建了;我现在有十几个)、但问题是我们在编写设计 HDL 时所做的假设与我们创建模型时所做的假设相同。 如果这些假设是错误的、那么我们会浪费时间在实验室中验证操作和正确性。

    欢迎来到 TI、它是2022年年中、您的高速转换器旨在与 FPGA 连接。 我们可以信任的模型是强制性的。

    至少答案不是"我们有 IBIS 模型..." ——一个技术支持人员告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终通过 使用大量 ILA 构建和实验室调试时间使其工作-这不是我喜欢的方法。 一个仿真模型本来可以为我节省很多时间、并且有可能产生一个更加稳健的 RTL 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    我很高兴您能让一切正常工作。

    Brett、Andy、

    感谢您就接口的 HDL 模型提出的建议。  这不是我们过去所提供的,但我们将来肯定会考虑这一点。

    此致、
    Keith