Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP
各位专家、您好!
我的客户计划以2GSPS 的速度进行 AD 转换。 信号将以如下所示的相同波形连续传输。
他们希望在第1个波形中进行测量、并在第2个波形中进行其他测量、像 bwlow 一样移动2GSPS。 在进行2次测量后、它们将进行混合并获得2GSPS 速度测量。
是否仅适用于 ADS5400-SP? 还是需要从外部添加一些其他修改? 
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP
各位专家、您好!
我的客户计划以2GSPS 的速度进行 AD 转换。 信号将以如下所示的相同波形连续传输。
他们希望在第1个波形中进行测量、并在第2个波形中进行其他测量、像 bwlow 一样移动2GSPS。 在进行2次测量后、它们将进行混合并获得2GSPS 速度测量。
是否仅适用于 ADS5400-SP? 还是需要从外部添加一些其他修改? 
谢谢、此致、
Ryo Akashi
您好 Ryo、
客户计划做的事情的术语是"交错" ADS5400-SP 的两个器件。 这将向具有相同前端电路的两个 ADS5400-SP 分配一个公共输入、每个器件以1GSPS 的速率运行。 第二个 ADS5400-SP 的输入时钟必须偏移500ps、以满足客户的需求。 ADS5400-SP 本身无法移动500ps、但该器件具有一个过程(分辨率为2.4ps 时高达73ps)和精细(分辨率为116fs 时高达7.4ps)调节功能、有助于缓解模拟时钟延迟 IC 的要求。 遗憾的是、我们不销售任何可完成此任务的模拟时钟延迟。 此外、该器件还具有内部增益和直流偏移调整功能、可用于校准两个交错器件之间的任何固有增益和/或直流偏移不匹配。 希望这对您有所帮助!
此致、Chase