各位专家、您好!
我的客户计划以2GSPS 的速度进行 AD 转换。 信号将以如下所示的相同波形连续传输。
他们希望在第1个波形中进行测量、并在第2个波形中进行其他测量、像 bwlow 一样移动2GSPS。 在进行2次测量后、它们将进行混合并获得2GSPS 速度测量。
是否仅适用于 ADS5400-SP? 还是需要从外部添加一些其他修改? 
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户计划以2GSPS 的速度进行 AD 转换。 信号将以如下所示的相同波形连续传输。
他们希望在第1个波形中进行测量、并在第2个波形中进行其他测量、像 bwlow 一样移动2GSPS。 在进行2次测量后、它们将进行混合并获得2GSPS 速度测量。
是否仅适用于 ADS5400-SP? 还是需要从外部添加一些其他修改? 
谢谢、此致、
Ryo Akashi
您好 Ryo、
客户计划做的事情的术语是"交错" ADS5400-SP 的两个器件。 这将向具有相同前端电路的两个 ADS5400-SP 分配一个公共输入、每个器件以1GSPS 的速率运行。 第二个 ADS5400-SP 的输入时钟必须偏移500ps、以满足客户的需求。 ADS5400-SP 本身无法移动500ps、但该器件具有一个过程(分辨率为2.4ps 时高达73ps)和精细(分辨率为116fs 时高达7.4ps)调节功能、有助于缓解模拟时钟延迟 IC 的要求。 遗憾的是、我们不销售任何可完成此任务的模拟时钟延迟。 此外、该器件还具有内部增益和直流偏移调整功能、可用于校准两个交错器件之间的任何固有增益和/或直流偏移不匹配。 希望这对您有所帮助!
此致、Chase