This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:相移2GSPS 测量

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1116752/ads5400-sp-2gsps-measurement-by-phase-shifting

器件型号:ADS5400-SP

各位专家、您好!

我的客户计划以2GSPS 的速度进行 AD 转换。 信号将以如下所示的相同波形连续传输。
他们希望在第1个波形中进行测量、并在第2个波形中进行其他测量、像 bwlow 一样移动2GSPS。 在进行2次测量后、它们将进行混合并获得2GSPS 速度测量。
是否仅适用于 ADS5400-SP? 还是需要从外部添加一些其他修改?


谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    客户计划做的事情的术语是"交错" ADS5400-SP 的两个器件。 这将向具有相同前端电路的两个 ADS5400-SP 分配一个公共输入、每个器件以1GSPS 的速率运行。 第二个 ADS5400-SP 的输入时钟必须偏移500ps、以满足客户的需求。 ADS5400-SP 本身无法移动500ps、但该器件具有一个过程(分辨率为2.4ps 时高达73ps)和精细(分辨率为116fs 时高达7.4ps)调节功能、有助于缓解模拟时钟延迟 IC 的要求。 遗憾的是、我们不销售任何可完成此任务的模拟时钟延迟。 此外、该器件还具有内部增益和直流偏移调整功能、可用于校准两个交错器件之间的任何固有增益和/或直流偏移不匹配。 希望这对您有所帮助!

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase-San、您好!

    感谢你的答复。 那么、使用1个 ADS5400-SP (欠采样、 等效时间采样)很难获得2GSPS 测量结果?
    我们需要使用2个 ADS5400-SP 和其他组件来移动500ps 相位、如下所示。 正确吗?  


    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    您的理解是正确的。 使用该器件进行2GSPS 测量时、需要使用两个 ADS5400-SP。

    此致、Chase