This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:模式文件请求

Guru**** 2890850 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065500/tsw1400evm-pattern-file-request

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3482EVMCDCE62005DAC3482DAC3484DAC3484EVM

您好!
我需要 在 TSW1400EVM 中使用图形文件。
提供的模式文件为 WCDMA_TM1_badiIF30MHz_Fdata307.2MHz_1000.TSW、但需要将 Fdata 更改为76.8MHz 的 WCDMA_TM1_badiIF30MHz_Fdata76.8MHz_1000.TSW。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    转至 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹并下载以下软件:

    用于创建高速 DAC 图形的软件(Win 7版本) –SLWC110.ZIP  

    有关如何使用这些工具创建您请求的测试模式的说明、请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../slwu082.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    感谢您的回复。
    我知道还有图形发生器。
    但是、没有 MATLAB 许可证。
    在没有 MATLAB 许可证的情况下使用图形发生器是否存在任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定。 试试吧。 如果遇到问题、我可以为您创建此文件。 请告诉我应该在随附的幻灯片上使用哪些设置。

    e2e.ti.com/.../Pattern-Gen.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 Matlab 许可问题、我认为我可以在图形发生器中生成信号。

    在下面的模式中创建了 CDMA_EVDO/CommSignal/LTE/MCGSM/MultiTonePattern 的哪个项目?

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test Files\WCDMA_TM1_SPICIIF30MHz_Fdata307.2MHz_1000.TSW

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是 CommSignal 文件夹下名为"TSW1400_CommSignal_v1.exe"的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。

    我想依次验证《TSW1400EVM 和 DAC3482EVM 用户指南》中确认的内容、然后使用我想要的选项检查结果。

    如图1所示、如果您创建图形(307.2MHz Fdata)并设置寄存器、则中心频率90MHz 信号将从 EVM 板输出中输出。

    但是、如果您如图2所示创建图形(76.8MHz Fdata)并将寄存器0值从0xF28C (插值 x4)更改为0xF88C (插值 x16)、则不会输出。

    当 Fdata 速率从307.2MHz 降低到76.8MHz 时、是否有任何需要额外修改的寄存器?

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_FDAC_5F00_1228p8MHz_5F00_4xint_5F00_NCO_5F00_60MHz_5F00_QMCon.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    您使用的 DAC 采样率是多少? 如果在第二种情况下为76.8MHz、则最大 NCO 值只能是此速率的1/2。 如果仍要将 NCO 设置为60MHz、请将其降低至大约35MHz。 如果这不起作用、请发送 GUI 设置屏幕截图。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    我最终要使用的设置为:

    DAC 采样率:1.2288GSPS
    接口:16位字宽
    Fdata 速率:76.8MHz
    内插:16x
    带宽:20MHz
    Fout:500MHz
    PLL:禁用


    这些是实际电路板上设置的时钟和同步信号。

    DACCLK (P/N):1.2288GHz
    DATACLK (P/N):76.8MHz
    OSR (P/N ):2.4MHz (?)
    奇偶校验(P/N ):无
    SYNC (P/N):无
    帧(P/N ):无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    对于您的设置、我认为 OSR 应为4.8MHz。 这是 CDCE62005 Control 选项卡中 Y1的除以256。 对于 Y3、FPGA 时钟应除以16 (76.8MHz)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    在 DAC3482EVM 的 CDCE62005中、OSR 不能降低至4.8MHz。
    这是否意味着无法在 DAC3482EVM 中检查76.8MHz 的 Fdata 速率?

    我将在我们公司制作的板上检查它。
    感谢您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    实际上、OTR 可以是2.4MHz。 4.8MHz 是最大值、但 OSTR 的计算公式表明、根据数据表、它可以除以任何整数"n"。 您是否在双同步源模式下使用 DAC?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    我让它工作了。 请尝试附加文件中的示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3484_5F00_16X_5F00_1228.8M.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim!

    非常感谢您发送此类内容。
    我设置相同的值、但输出不正常。

    唯一的区别是 DAC3484、DAC3482和 TSW1400源。
    TSW1400源您能否发送您所做的设置和 DAC3482EVM 寄存器值?

    我将附上我的结果。

    注意事项。

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_76.8MHz.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    导入的文件可能存在问题。 请使用多音调发生 器并创建20MHz 音调、然后查看是否可以按照我发送的说明从该模式获得有效输出。 获得有效输出后、我们可以专注于您尝试使用的图形发生器文件。 按照我发送的说明进行操作、如图所示。 将 GUI 设置为使用 DAC3484、而不是 DAC3482。 如果您不这样做、可能会出现问题。 加载我在 DAC3484文件夹中调用的确切配置文件。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    结果与您的结果不同。
    我将附加该文件。

    感谢您的快速回复

    注意事项

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_76.8MHz_5F00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HSDC Pro GUI 中、将音调选择设置为"复杂"、将音调数设置为"1"、然后为器件选择"DAC3484"、而不是"DAC3482"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    正如您所说、我在 HSDC Pro GUI 中将其设置为 DAC3484、并获得了如下所需的结果。 我有几个问题。

    1.我正在使用 DAC3482、使用 DAC3484EVM 中保存的寄存器值是否有问题?

    2.不重要、但在 HSDC Pro GUI 中设置 DAC3482是否存在任何问题?

    在使用 DAC3482制造的电路板中、会发生 dacclk_Gone 警报。 在时钟源中、精确输入了1.2288GHz。

    (即使清除了 dacclk 警报,也不会清除它。)  我应该检查什么?

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用保存的 DAC3484寄存器值。 我自己使用 DAC3482进行测试。  

    对于 dacclk_alarm、您是否在 GUI 的某个位置看到过这种情况? 我找不到这个。

    是的、您需要向电路板输入1228.8MHz。 请使用随附的照片验证您的连接和跳线位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些误解。 dacclk 警报不是来自 EVM 板、而是来自我自己制作的板。

    无论如何、我在 EVM 板上设置上述内容并检查正常输出条件下的时钟。
    数据通信频率为153.6MHz、ostr 为9.6MHz。 是这样吗?

    我认为、如果 Fdata 速率为76.8MHz、数据通信速率为38.4MHz、ostr 为4.8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请设置 FIFO 输入同步、FIFO 输出同步、数据格式器同步和时钟分频器同步源、以使用帧输入信号、而不是 OSTR。 您的 FPGA 应将该信号以及数据和数据时钟发送到 DAC。

    数据速率为76.8M、数据时钟应为38.4MHz、而不是153.6MHz、因为这是 DDR 接口、帧时钟应为  

     fsync = fDATACLK/(n x 16)、其中 n = 1、2、…

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要与帧信号同步、我是否可以在不使用同步、奇偶校验和振幅引脚的情况下仅控制帧引脚?

    我正在从 FPGA 的电路板向 DAC 发送数据通信(38.4MHz)和帧(2.4MHz)、但没有任何结果。

    您可以检查 DAC 寄存器吗?  (只读)

    注意事项。

    e2e.ti.com/.../dac3482_5F00_reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong、

    您不需要同步、奇偶校验或 Ostr 即可获取输出。

    您有几个寄存器设置不正确。 请参阅随附的文件。 一个关键 onee2e.ti.com/.../dac3482_5F00_reg-new.txt 地址为0x10。 数据表中提到您必须将位13和12设置为"1"才能确保器件正常运行。 对于某些未知原因、默认值为"0"。 我可以看到用户可能会错过这个。 我已在我的设置中尝试此文件、一切都正常。   

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆!

    我设置修改后的寄存器值、但没有输出。

    我想问题是寄存器0x05 (位10) alarm_dacclk_goes 变为高电平。 即使寄存器0x05被复位、alarm_dacclk_none 仍然为高电平。

    您认为什么会导致 alarm_dacclk_one 变为高电平?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong、

    似乎 DAC 没有从 CDCE62005获取时钟。 确保在 J9处有一个输入时钟。确保在 CDCE62005控制选项卡上启用了 Y2。 我建议探测 R15以验证时钟是否存在。 该电阻器应靠近 DAC 的时钟输入引脚。

    您还可以转到 CDCE62005控制选项卡、启用 Y4、设置分频器、并验证 SMA J10上是否有时钟。  

    如果一切正常、请返回到您的原始配置文件、查看您是否仍然收到此警报。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    修复 dacclk_mone 问题需要一段时间。

    如果我将数据速率设置为76.8MHz、在图51中、"AMPLE0"是76.8MHz 速率、I0和 Q0也是76.8MHz 速率、因此 D[15:0] P/N 是153.6MHz、对吧?

    对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    DATACLK 是数据速率的1/2。 因此、如果您的 D[15:0]输入以153.6MHz 的频率进行切换、则 DATACLK 应为76.8Msps。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    为了使用插值16x 来使用1.2288GSPS 的采样率、如上一张图片所示、是否应将 D[15:0]输入设置为153.6MHz? 还是应该将 D[15:0]设置为76.8MHz?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DATACLK 应以76.8MHz 运行、这将导致 DDR 数据速率为153.6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim。

    它与 EVM 板上测试的环境相同、但结果是不可理解的。

    随附了包含结果的文件。 你怎么看?

    注意事项。

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_76.8MHz_5F00_fDAC1.2288GHz.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    将地址0x20设置为0x2201。 当前您已将此地址设置为0x0000。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim。

    即使0x20设置为0x2201、也是如此。
    感谢您的快速回复。

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试结果显示了几个不同的内插图。 您的应用需要哪一个?问题是什么? 我无法通过数据进行判断。

    在测试中、当您更改插值因子时、您是否还更改了 DATACLK 或数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fdata 为76.8MHz、fDAC 固定为1.2288GHz、当内插改变时、时钟不会改变。 我们简单地更改了寄存器0x00中的位[11:8]。

    如果寄存器值发生变化、我应该如何应用它? 例如、激活更新寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    DAC 数据速率= DAC 采样时钟/内插。 如果更改内插值、则必须更改 DAC 采样率或 DAC 数据速率。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    我通过发送多个内插输出使您感到困惑。
    在 EVM 板上检查时、我希望 FC 19.2MHz 上只有一个输出信号。 但是、您可以看到、在19.2MHz 间隔下有7个。

    在设置 dac3482中的寄存器值时、在启动和进行中时、寄存器设置是否不同?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照我发送的步骤、我看不到您收到的杂散(请参阅随附的)。 请确保始终以系统管理员身份运行 GUI。 否则、可能会出现一些问题。

    e2e.ti.com/.../19.2MHZ_5F00_tone_5F00_1228.8MHZ_5F00_Fs_5F00_16x_5F00_int.WMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    使用 EVM 板进行测试时没有问题。 当然、我还以系统管理员的身份运行 GUI。

    我有几个问题。

    使用 EVM 板进行测试时、我使用 DAC3484对其进行了测试。
    在 TSW1400EVM 中、寄存器值被设定并被应用为 DAC3484。

    DAC3482应用于我实际设计的电路板。
    是否可以将 DAC3484中设置的寄存器值按原样应用到 DAC3482?

    2.您是否无法通过设置 EVM 板上的 DAC3482来检查输出?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    GUI 执行配置文件中的所有写入操作时、似乎存在问题。 我看到的杂散与加载配置文件时的杂散相同。 如果我在加载配置文件后在 GUI 上发出任何命令、或在配置文件中执行一个额外的读取命令、则数据会正确加载、杂散会消失。 尝试添加了额外读取命令的附加配置文件。 这是使用 DAC3482EVM 进行的测试、输出正常。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_FDAC_5F00_1228p8MHz_5F00_16xint.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    地址0x1E 和0x1F 的配置值是否等于0x1111和0x8882?
    似乎需要修改才能使用帧同步。

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jong-min、

    这些值是正确的。 我没有使用 NCO 或混频器、因此高字节无关。 地址0x1E 没有帧同步选项。

    对于帧同步、地址0x1F 的位4必须设置为"1"、位3:2必须设置为"0"、0x8882也是如此。

    控制帧同步的另一个寄存器为0x20。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    要使位4为"1"、它必须为"1"、而不是"8"。
    bit 15~bit12/bit11~bit8/bit7~bit4/bit3~bit0

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误。 你是对的。 但位4用于 NCO 同步选择、我没有使用 NCO、因此除非您计划使用 NCO、否则此设置无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 NCO、将0x8812应用于0x1F 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于混频器没有帧同步选项、因此不确定。 使用此设置、您必须手动切换混频器同步源的 SIF 同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    在 DAC3482中、如果要设置寄存器、则需要进行复位、然后似乎应用了该寄存器。

    无论如何、我修改了寄存器设置、数据和时钟以获得所需的结果。
    感谢您的长期帮助。

    注意事项