This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC114非连续模式

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054546/ddc114-ddc114-non-continuous-mode

器件型号:DDC114

 e2e.ti.com/.../Non_2D00_Continuous-Mode-_38BB58C7_.xlsx

使用函数发生器将原始信号置于相同的4Hz 中、并使用相同的样本计数(1000)进行测量。(测量大约1个线波)

在相同的最大 Tint 时间内、只有 CONV 的频率加速、因此我了解一个数据是相同的、但 CONV 很短、从而导致数据更低。

总之、根据我的理解、即使 CONV 的频率增加、例如4kHz、5Khz、6kHz 等、 应采用类似于3kHz 的数据。

但是、在 CONV 3kHz 时、根据计算测量了一个原始信号、在 CONV 4kHz 时、测量的波形比测量的波形多1.5倍、而不是一个。

(如果您查看随附的文件、您可以看到频率高于7kHz 的类似数据。)

如果由于我对测试的误解或误解而出现上述问题、请解释并解释正确的测试方法。


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    对于色调小于 CONT 模式 m/r/AZ 周期的 nCONT 模式、在下一个积分周期准备就绪前、CONV 将被忽略。 即使 CONV 正在切换、在此期间也不会进行积分。 有关50%占空比 CONV 信号的 nCONT 模式时序、请参阅第19页的图17。 如果您参考非连续模式时序图、应该在4Hz 的输入测试信号上获得至少3个周期、以满足 T10+T11时序要求。 您能否比较不同 CONV 频率的 DVALID 脉冲以进行验证?

    如数据表中所述、使用方波生成 CONV 信号以满足 T11时序时必须小心。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT。

    感谢您回答我的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    抱歉、我错误地写入 DRDY 而不是 DVALID 的拼写错误。 我已在原始帖子中更正了它。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TC、

     在使用非 cnt 模式时、如果同时使用 a 和 b、值的变化范围会很大、那么我可以使用 a 或 B 吗?

    此外、为什么 a 和 b 的宽度会发生变化?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    A 和 B 的值可能不完全相同、因为 A 和 B 积分器将存在偏移和增益/范围误差。 有关失调电压和增益/范围误差规格、请参阅数据表中的电气特性表。 当同时使用 A 侧和 B 侧数据时、可以在系统中校准这些误差。 这些误差的主要原因是 A 侧和 B 侧集成器上的电容器不匹配。

    如果我正确地解释了您的问题、请告诉我。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TC

    当使用相同的 CONV (3500Hz)进行测量时、每次测量时、a 和 b 的宽度会发生变化。
    如需更多信息、请参阅随附的文件。

    附加的文件是暗度测量。

    如果您查看附加的文件、则会测量相同的值、因此您可以测量每个值100。 当测量34次时、总共为100次、测量34次时、100具有相同的宽度 a 和 b、但当测量接下来的100次时、宽度 a 和 b 会发生变化。

    我想知道为什么会出现这种现象。


    感谢您每次回答问题。

    谢谢

    -baeke2e.ti.com/.../NON.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    感谢您提供测试数据信息。

    我查看了 Excel 文件中的数据、并绘制了3个数据集以供参考(请参阅下面的附图)。 对于大多数样本而言、三个数据集的运行似乎彼此对齐。 但是、某些数据点不会改变并保持不变(图中的平坦线数据)。 我不确定是什么导致这些数据集与数据集不同(可能是计时问题?)。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TC

    上述现象是否是 ddc114的特征?

    在非 cnt 模式下、DDC114自行处理它、但很奇怪这种现象会发生。

    一些数据点是 A 或 B。这两个数据点中的一个是常数、而 A 或 B 中的一个是上升和下降。

    随附的文件是一个分别将数据除以 A 和 B 的文件。

    我想知道这种现象是否是 DDC114的原始特征。

    此外、在非 CNT 模式下、被告知不使用 Range0、但如果使用范围0测量它、则一个通道的值会很奇怪。
    它是否与此无关?

    谢谢。

    -Baek

    e2e.ti.com/.../0741.NON.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beak、

    感谢您提供有关 Excel 文件的最新信息。

    抱歉、如果我误解了您在原始 Excel 文件中的数据。 为了确保我正确理解您的数据集、左侧的图是 A 侧数据、右侧的图是 B 侧数据;差分数据系列是重复测试。 所有这些数据集都来自 DDC114的单个通道吗? 我希望 CONT 或 nCONT 模式下的 DDC114数据在偏移和增益校准后与左侧的图类似。

    如数据表中所述、当器件以 nCONT 模式运行时、不建议使用范围0。 但是、我不确定问题是否相关。 是否可以断开或浮动 DDC114的输入通道并捕获数据集以供查看?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TC

    很抱歉、我的回答很晚、因为这是周末。

    您说得对。
    我希望它像您一样出现在左侧的图中、但与在 CNT 模式下的左侧类似、在 NCNT 模式下、右侧图中的数据是一起的。

    我问是否可以在 NCNT 中断开数据、就像数据在零范围内断开一样。 我要检查几个假设。

    我认为它不是偏移和增益校正。
    如果它是偏移、则间隙会持续增加、位置会略有变化、但如果您看右侧、则不是。
    此外、如果它是增益、A 侧和 B 侧分别工作、这是一个令人奇怪的假设。

    症状仅在 NCNT 模式下出现。 在 CNT 模式下、它可以很好地与我们想到的方法和数据配合使用。

    我认为可以在测试模式下完成浮点。  测试模式不显示症状。

    如果您需要释放除测试模式之外的所有输入、请再次记下它们、我们将对它们进行测试。

    感谢您每次都给出了正确的答案。

    -Baek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    感谢您的确认。 在 ncontt 模式下、最好验证所有输入是否悬空并检查数据捕获。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    我将共享测试结果。

    在测试模式下测量时、A 侧和 B 侧之间存在偏差、但症状不可见。
    但是、移除输入级(PD)后、测量数据时会出现相应的症状。 如需更多信息、请参阅随附的文件。

    此外、由于通过改变范围进行测量、无论范围如何、都会出现症状。

    附加文件的测量范围为5。

    谢谢

    -Baek

    e2e.ti.com/.../NON_5F00_3.5_5F00_RANGE5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    感谢您提供额外的测试数据。 由于 A 侧和 B 侧的失调电压不同、PD 移除+测试模式的测试数据符合预期。 但是、B 侧数据有了很大的改进、仅移除了 PD、因为间隙不像之前的数据集那么大。

    是否可以在示波器上查看 COV、DVALID 和 DCLK 信号以了解正常 PD 模式和 PD 移除+测试模式? 您是否会比较这两种时间?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TC

    很抱歉耽误你的回答。

    目前、我在数据表中查看了与 reteval:ncntmode 相关的时序。

    观察此内容后、我将测量 CONV、DVAILID 和 DCLK。

    在之前的测量中、当设置时、CONV 和 DCLK 输出良好、而宽度没有变化、并且由于时序问题、DVAILD 来回移动。

    -Baek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baek:

    感谢您的更新。  

    谢谢

    -TC