Other Parts Discussed in Thread: DDC114
e2e.ti.com/.../Non_2D00_Continuous-Mode-_38BB58C7_.xlsx
使用函数发生器将原始信号置于相同的4Hz 中、并使用相同的样本计数(1000)进行测量。(测量大约1个线波)
在相同的最大 Tint 时间内、只有 CONV 的频率加速、因此我了解一个数据是相同的、但 CONV 很短、从而导致数据更低。
总之、根据我的理解、即使 CONV 的频率增加、例如4kHz、5Khz、6kHz 等、 应采用类似于3kHz 的数据。
但是、在 CONV 3kHz 时、根据计算测量了一个原始信号、在 CONV 4kHz 时、测量的波形比测量的波形多1.5倍、而不是一个。
(如果您查看随附的文件、您可以看到频率高于7kHz 的类似数据。)
如果由于我对测试的误解或误解而出现上述问题、请解释并解释正确的测试方法。
谢谢你