This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042774/bp-dac11001evm-bp-dac11001evm

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好 TI 团队

我有一个相关问题:

因此我购买了相同的套件(BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y)、但遇到了与 Allison Ma 相同的错误。

((+) BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛):相关主题  

我尝试了 Akhilesh K 提供的答案、但错误是等效的。 左下角的 SAD 软件:“Hardware Not Connected Failed to Connect”(未连接硬件无法连接)。 我已在"Serial Port Configuration (串行端口配置)"菜单上尝试该选项。 当我将设备插入 PC 时、我会照常识别该端口、并且可以在两个端口之间进行选择。 我尝试了 EVAL 板上的两个 USB 端口、也尝试了另一个 USB 端口、但未按预期工作。  

我附加了成功编程的控制台图片。  

此外、软件图片和设备管理器图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在正确加载固件。 在 连接 MSP-EXP432E401Y 的情况下打开 GUI 时、您插入了哪个 micro USB 端口? 它应该是 U7、这是离 lager 以太网端口更近的一个。 我认为这可能是您的问题。

    还要确保按照图中第一步所示安装5V-OTG 跳线。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    非常感谢这种快速响应。 是的、我确实按照说明进行了连接。 我尝试了两个 USB 连接。 当我将 USB 电缆连接到靠近以太网端口的电缆时、我的 PC 无法识别任何端口。  

    此致

    C.带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.W:

    您能否移除 DAC EVM 并查看 是否可以让 MSP-EXP432E401Y 自行连接。 当您选择连接硬件 按钮时、您会看到一条消息、表明已检测到 AEVM。  

    尝试拔下  MSP-EXP432E401Y 并完全关闭 GUI。 然后打开 GUI、只需  通过微型 USB 端口柜将 MSP-EXP432E401Y 连接到以太网端口。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne Jones

    我按照您的描述尝试了它、但我的 PC 无法识别任何端口或设备。 我单击了"Connect"按钮、但错误相同。 我还尝试在设备管理器中识别设备、但在插入 EVAL 板时未出现设备。

    此致

    C.带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.W:

    卸下 J6并放置5V-OTG 跳线后、将电路板插入计算机时是否有绿色电源 LED 亮起?  

    加载固件时、您能否尝试使用此附加的.bin 文件来查看它是否会产生任何影响?e2e.ti.com/.../acctrl.0.3.0.3b.bin

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne Jones

    对于您的第一个问题:我按照您在和中描述的方式放置了跳线、如图所示。 当我将 USB 电缆插入 XDS110侧的 USB 端口时、会显示一个绿色 LED。 但是、当我插入靠近以太网插座的 USB 电缆时、没有 LED 闪烁。   

    对于第二个问题: 上传成功、但错误仍然相同。  

    这里有一些配置图片。  

    此致

    C.带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.W:

    您能否尝试使用另一台 labtop /PC 并观察到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anbu Mani

    因此在另一台计算机上尝试了相同的过程。 此外、我尝试了不同的电缆、还有在线 GUI Composer 和离线版本。 Ohh 和我也尝试了两个 USB 连接器。 然而,似乎没有任何作用。 错误仍然相同。 我尝试的第一个设备是 Windows 10 Education 1909版本的 PC、另一个我今天尝试的设备是 Windows 10 Pro 21h1版本的 Surface 笔记本电脑。

    此致

    C.W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.W:

    连接 USB 电缆后,您是否观察到设备上有更多热量? (非工作结束)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anbu Mani

    不、我没有注意到热量增加、一切看起来都像手指温度一样冷。 我应该 尝试使用热像仪吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需热数据。  请给我一些、 我会检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.W:

    我认为  MSP-EXP432E401Y Launch Pad 中可能存在问题。   我将向您发送新的 MSP-EXP432E401Y 板、以便您可以尝试。

    将您的电子邮件地址发送至 anbu.ub@ti.com 、以便我可以分享更多详细信息以发货 EVM。