This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队
我有一个相关问题:
因此我购买了相同的套件(BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y)、但遇到了与 Allison Ma 相同的错误。
((+) BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛):相关主题
我尝试了 Akhilesh K 提供的答案、但错误是等效的。 左下角的 SAD 软件:“Hardware Not Connected Failed to Connect”(未连接硬件无法连接)。 我已在"Serial Port Configuration (串行端口配置)"菜单上尝试该选项。 当我将设备插入 PC 时、我会照常识别该端口、并且可以在两个端口之间进行选择。 我尝试了 EVAL 板上的两个 USB 端口、也尝试了另一个 USB 端口、但未按预期工作。
我附加了成功编程的控制台图片。
此外、软件图片和设备管理器图片。
您好!
您似乎正在正确加载固件。 在 连接 MSP-EXP432E401Y 的情况下打开 GUI 时、您插入了哪个 micro USB 端口? 它应该是 U7、这是离 lager 以太网端口更近的一个。 我认为这可能是您的问题。
还要确保按照图中第一步所示安装5V-OTG 跳线。
最棒的
Katlynne Jones
你好
非常感谢这种快速响应。 是的、我确实按照说明进行了连接。 我尝试了两个 USB 连接。 当我将 USB 电缆连接到靠近以太网端口的电缆时、我的 PC 无法识别任何端口。
此致
C.带
尊敬的 C.W:
您能否移除 DAC EVM 并查看 是否可以让 MSP-EXP432E401Y 自行连接。 当您选择连接硬件 按钮时、您会看到一条消息、表明已检测到 AEVM。
尝试拔下 MSP-EXP432E401Y 并完全关闭 GUI。 然后打开 GUI、只需 通过微型 USB 端口柜将 MSP-EXP432E401Y 连接到以太网端口。
最棒的
Katlynne Jones
您好 Katlynne Jones
我按照您的描述尝试了它、但我的 PC 无法识别任何端口或设备。 我单击了"Connect"按钮、但错误相同。 我还尝试在设备管理器中识别设备、但在插入 EVAL 板时未出现设备。
此致
C.带
尊敬的 C.W:
卸下 J6并放置5V-OTG 跳线后、将电路板插入计算机时是否有绿色电源 LED 亮起?
加载固件时、您能否尝试使用此附加的.bin 文件来查看它是否会产生任何影响?e2e.ti.com/.../acctrl.0.3.0.3b.bin
最棒的
Katlynne Jones
您好 Katlynne Jones
对于您的第一个问题:我按照您在和中描述的方式放置了跳线、如图所示。 当我将 USB 电缆插入 XDS110侧的 USB 端口时、会显示一个绿色 LED。 但是、当我插入靠近以太网插座的 USB 电缆时、没有 LED 闪烁。
对于第二个问题: 上传成功、但错误仍然相同。
这里有一些配置图片。
此致
C.带
你好,Anbu Mani
因此在另一台计算机上尝试了相同的过程。 此外、我尝试了不同的电缆、还有在线 GUI Composer 和离线版本。 Ohh 和我也尝试了两个 USB 连接器。 然而,似乎没有任何作用。 错误仍然相同。 我尝试的第一个设备是 Windows 10 Education 1909版本的 PC、另一个我今天尝试的设备是 Windows 10 Pro 21h1版本的 Surface 笔记本电脑。
此致
C.W.
尊敬的 C.W:
我认为 MSP-EXP432E401Y Launch Pad 中可能存在问题。 我将向您发送新的 MSP-EXP432E401Y 板、以便您可以尝试。
将您的电子邮件地址发送至 anbu.ub@ti.com 、以便我可以分享更多详细信息以发货 EVM。