This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 团队
我有一个相关问题:
因此我购买了相同的套件(BP-DAC11001EVM 和 MSP-EXP432E401Y)、但遇到了与 Allison Ma 相同的错误。
((+) BP-DAC11001EVM:BP-DAC11001EVM -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛):相关主题
我尝试了 Akhilesh K 提供的答案、但错误是等效的。 左下角的 SAD 软件:“Hardware Not Connected Failed to Connect”(未连接硬件无法连接)。 我已在"Serial Port Configuration (串行端口配置)"菜单上尝试该选项。 当我将设备插入 PC 时、我会照常识别该端口、并且可以在两个端口之间进行选择。 我尝试了 EVAL 板上的两个 USB 端口、也尝试了另一个 USB 端口、但未按预期工作。
我附加了成功编程的控制台图片。
此外、软件图片和设备管理器图片。
你好
非常感谢这种快速响应。 是的、我确实按照说明进行了连接。 我尝试了两个 USB 连接。 当我将 USB 电缆连接到靠近以太网端口的电缆时、我的 PC 无法识别任何端口。
此致
C.带
尊敬的 C.W:
您能否移除 DAC EVM 并查看 是否可以让 MSP-EXP432E401Y 自行连接。 当您选择连接硬件 按钮时、您会看到一条消息、表明已检测到 AEVM。
尝试拔下 MSP-EXP432E401Y 并完全关闭 GUI。 然后打开 GUI、只需 通过微型 USB 端口柜将 MSP-EXP432E401Y 连接到以太网端口。
最棒的
Katlynne Jones
尊敬的 C.W:
卸下 J6并放置5V-OTG 跳线后、将电路板插入计算机时是否有绿色电源 LED 亮起?
加载固件时、您能否尝试使用此附加的.bin 文件来查看它是否会产生任何影响?e2e.ti.com/.../acctrl.0.3.0.3b.bin
最棒的
Katlynne Jones
尊敬的 C.W:
您能否尝试使用另一台 labtop /PC 并观察到相同的问题?
你好,Anbu Mani
因此在另一台计算机上尝试了相同的过程。 此外、我尝试了不同的电缆、还有在线 GUI Composer 和离线版本。 Ohh 和我也尝试了两个 USB 连接器。 然而,似乎没有任何作用。 错误仍然相同。 我尝试的第一个设备是 Windows 10 Education 1909版本的 PC、另一个我今天尝试的设备是 Windows 10 Pro 21h1版本的 Surface 笔记本电脑。
此致
C.W.
尊敬的 C.W:
连接 USB 电缆后,您是否观察到设备上有更多热量? (非工作结束)
你好,Anbu Mani
不、我没有注意到热量增加、一切看起来都像手指温度一样冷。 我应该 尝试使用热像仪吗?
无需热数据。 请给我一些、 我会检查并返回给您。
尊敬的 C.W:
我认为 MSP-EXP432E401Y Launch Pad 中可能存在问题。 我将向您发送新的 MSP-EXP432E401Y 板、以便您可以尝试。
将您的电子邮件地址发送至 anbu.ub@ti.com 、以便我可以分享更多详细信息以发货 EVM。