This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于 AVDD 电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959963/dac8760-regarding-avdd-voltage

器件型号:DAC8760

您好!

如果4-20mA 或0-5V 输出仅用作输出规格、

引脚24的 AVDD 电压不满足10V 是否正常?

如果可以、它可以下降多少伏?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 引脚要求为≥10V、以确保器件正常运行。 我不建议在低于10V 的电压下运行器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我了解内容。

    顺便说一下、请告诉我24引脚 A VDD 引脚的电流消耗。

    设置24mA 输出时、该端子的最大电流消耗是否为24mA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大电流略高于设置输出时的24mA。 如果电流和电压输出均为空载但已启用、则您将看到最大电流消耗为4.6mA。 如果 IOUT 设置为最大输出、则您可能会向该电流添加24mA 电流。 如果输出电压驱动一个显著的负载、您还将获得一些进入 AVDD 的额外电流。

    数据表细分了器件在不同条件下的基本电流消耗、您只需将流入 DAC 输出的电流添加到此电流即可。

    吴约瑟