请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 您好!
如果4-20mA 或0-5V 输出仅用作输出规格、
引脚24的 AVDD 电压不满足10V 是否正常?
如果可以、它可以下降多少伏?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果4-20mA 或0-5V 输出仅用作输出规格、
引脚24的 AVDD 电压不满足10V 是否正常?
如果可以、它可以下降多少伏?
此致、