This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:与用于 TEC 应用的 NTC 热敏电阻配合使用

Guru**** 2752755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918023/ads7142-use-with-ntc-thermistor-for-tec-application

器件型号:ADS7142

您好!

我将介绍应用手册: 使用单端 ADC 监控 NTC 热敏电阻电路

我们在其中一个电路板中使用 SPAD 和 TEC。 TEC 内部有一个 NTC 热敏电阻。

以下是 TEC 热敏电阻(3级 TEC)的规格

那么、我们想知道 ADS7142是否可用于此温度读数应用?

请尽快告知我们。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试上传的图片似乎未正确附加、如果您可以提供器件型号、这将很有帮助。

    但我预测它将与 ADS7142配合使用

    您是否特别关注任何问题?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已重新附加图像。 它没有器件型号作为其定制设计。

    我们根据"sbaa337"文档中提供的设计步骤设计的电路

    我们担心灵敏度和测量可靠性、因为我们通过 SMA 连接器从 TEC 获取传感器输入、并通过电缆从一个板连接到另一个板。 此外、TEC 在大部分时间内可能会上升到约114°C 的温度。

    它是否能够保持电缆的灵敏度? 输出的可靠性如何?

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电缆可能会增加一些额外的电容、但这都取决于电缆和电缆长度、而不是 ADC 性能。  

    ADC 输出将仅与施加的输入一样好。  

    查看您的原理图、是否已组装 R296? 我提出的原因是、您将温度传感器正输出连接到 AVDD、同时还将连接到2.5V。 AVDD 引脚设置模拟输入的满量程范围。 您对此连接是否确定?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    1.电缆长度为300毫米。 (P/N:CCSMA1-MM-SS402-12)。 它连接到两端的 SMA。

    2.组装 R296。

    根据数据表、AVDD 是 ADS7142的模拟电源输入、因此我们希望将电压范围减小到2.5V、因此连接了2.5V。

    我们将获得的温度模拟输入(来自传感器)将采用小电流格式。 那么、连接到2.5V 是否错误? 这是否有任何问题?

    请告诉我们。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS7142测量引脚2 (AINP)和引脚3 (AINM)之间的电压。 现在、ADC 仅测量负传感器输出到接地之间的电压。  

    传感器正输出测量值由于连接到 ADC AVDD 而丢失。  

    我建议将 TEC_IN+移至 ADC 引脚2 (AINP)、并将 TEC_IN-移至 ADC 引脚(AINM)。 这将在传感器输出端提供测量。

    您使用的是什么传感器?

    AVDD 应仅连接到2.5V

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回答。

    正如我在前面的文章中提到的、我使用的是一个10K NTC 热敏电阻、该热敏电阻嵌入在 SPAD 模块中、与 TEC 一起嵌入。

    我已经附上了我在上一个帖子中的完整数据、请参阅同样的内容。

    我在设计时考虑了应用手册: sbaa338.e2e.ti.com/.../sbaa338_5F00_monitoringTempTEC.pdf

    应用手册中的参考电路如下所示:

    因此、通过观察、我已经将热敏电阻的一端连接到 VDD (使用0E 电阻器、另一端连接到输入端(AIN0)。

    请告诉我、我对应用手册的理解是错误的、还是应用手册本身提供的电路错误?

    请澄清。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    对此进行了任何更新?


    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nanjunda

    对延迟答复表示歉意。 我希望你能够向前迈进。  

    我对您的原理图进行了第二次查看、很抱歉、这似乎是正确的。 我对原理图的解释有误。  

    您参考的文档中的电路使用2引脚 NTC、并作为分压器连接到 ADC。 这使得输出电压与 AVDD 成比例、并且使得输出电压与温度直接相关、这意味着当 T 上升时、ADC 测得的电压也会上升。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Cynthia。

    因此、根据您所说的内容、提供2.5V 基准电压(而不是3.3V)不会影响 ADC 的性能。

    问:通过1m 的电缆获取模拟输入是否适合此应用? 我们可以采用任何其他方法将输入端连接到 ADC。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南日达

    将电压基准从3.3V 更改为2.5不会影响器件性能。 这将改变满量程范围。  

    该器件具有接地感应功能、允许器件在远距离测量输入源的电压。 负输入引脚应连接到输入源使用的接地端、即使这是远距离信号 或与 ADC 不同的电路板也是如此。 然后、ADC 的接地引脚可连接到其所在电路板的接地端。

    这也可以通过另一种方式工作、其中 ADC 可以放置在输入源附近、使用与前面所述相同的接地感测方法。 并将数字线路连接到主板、将 ADC 的接地引脚连接到主机接地。  

    此致

    Cynthia