您好!
我将介绍应用手册: 使用单端 ADC 监控 NTC 热敏电阻电路
我们在其中一个电路板中使用 SPAD 和 TEC。 TEC 内部有一个 NTC 热敏电阻。
以下是 TEC 热敏电阻(3级 TEC)的规格
那么、我们想知道 ADS7142是否可用于此温度读数应用?
请尽快告知我们。
谢谢、此致、
南日达 M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cynthia、
1.电缆长度为300毫米。 (P/N:CCSMA1-MM-SS402-12)。 它连接到两端的 SMA。
2.组装 R296。
根据数据表、AVDD 是 ADS7142的模拟电源输入、因此我们希望将电压范围减小到2.5V、因此连接了2.5V。
我们将获得的温度模拟输入(来自传感器)将采用小电流格式。 那么、连接到2.5V 是否错误? 这是否有任何问题?
请告诉我们。
谢谢、此致、
南日达 M
ADS7142测量引脚2 (AINP)和引脚3 (AINM)之间的电压。 现在、ADC 仅测量负传感器输出到接地之间的电压。
传感器正输出测量值由于连接到 ADC AVDD 而丢失。
我建议将 TEC_IN+移至 ADC 引脚2 (AINP)、并将 TEC_IN-移至 ADC 引脚(AINM)。 这将在传感器输出端提供测量。
您使用的是什么传感器?
AVDD 应仅连接到2.5V
此致
Cynthia
您好、Cynthia、
感谢您的回答。
正如我在前面的文章中提到的、我使用的是一个10K NTC 热敏电阻、该热敏电阻嵌入在 SPAD 模块中、与 TEC 一起嵌入。
我已经附上了我在上一个帖子中的完整数据、请参阅同样的内容。
我在设计时考虑了应用手册: sbaa338.e2e.ti.com/.../sbaa338_5F00_monitoringTempTEC.pdf
因此、通过观察、我已经将热敏电阻的一端连接到 VDD (使用0E 电阻器、另一端连接到输入端(AIN0)。
请告诉我、我对应用手册的理解是错误的、还是应用手册本身提供的电路错误?
请澄清。
谢谢、此致、
南日达 M
南日达
将电压基准从3.3V 更改为2.5不会影响器件性能。 这将改变满量程范围。
该器件具有接地感应功能、允许器件在远距离测量输入源的电压。 负输入引脚应连接到输入源使用的接地端、即使这是远距离信号 或与 ADC 不同的电路板也是如此。 然后、ADC 的接地引脚可连接到其所在电路板的接地端。
这也可以通过另一种方式工作、其中 ADC 可以放置在输入源附近、使用与前面所述相同的接地感测方法。 并将数字线路连接到主板、将 ADC 的接地引脚连接到主机接地。
此致
Cynthia