This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC PLL 的问题有时会失锁

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913520/dac38j82-problem-with-dac-pll-is-out-of-lock-sometimes

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件: LMK04828

美好的一天!

我们使用 DAC38J82、它工作正常、但有时 DAC PLL 失锁。
读取 DAC 寄存器时、差异仅在 memin_pll_lfvolt (config49)中存在、如果一切正常、则为100、如果问题是 DAC PLL、则为011。
两个值 memin_pll_fvolt 均有效。 DAC PLL 失锁的问题可能是什么?

我附加了两个带有 DAC 寄存器的文件。 DAC_GOOD.txt - DAC 工作正常、DAC_BAD.txt -当 DAC PLL 超出 lock.e2e.ti.com/.../DAC_5F00_GOOD.txte2e.ti.com/.../DAC_5F00_BAD.txt 时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    我无法理解您发送的文件格式。 您能否按如下格式设置:

    0x00 0x00  、其中第一个值是地址、第二个值是数据。

    或者解释您的格式。

     PLL 使用的参考时钟频率和振幅是多少? 这是干净的来源吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是一个格式符合您要求的文件:

    e2e.ti.com/.../5736.DAC_5F00_BAD.txt

    e2e.ti.com/.../7183.DAC_5F00_GOOD.txt

    作为参考时钟、我们使用 LMK04828、如果需要、我可以发送寄存器配置。 频率为140MHz、振幅未测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    您能否发送一份原理图来显示 LMK 如何连接到 DAC? LMK 的该时钟输出的格式是什么?

    查看您的文件后、您似乎以4GHz VCO 为目标并将其锁定在4480MHz、对吧? 与您的设置和我们的 GUI 使用的设置不同的一个设置是锁定检测参数。 您是否曾尝试通过在地址0x31中的位15:13使用010来增大此值?

    4480Mhz 接近两个 VCO 范围的边缘、因此您可能还需要尝试5GHz VCO 以查看其是否更稳定。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是的、我们使用4GHz VCO 并在4480MHz 时锁定。 否、我们尚未尝试增加锁定检测窗口。

    感谢您的建议、我们将尝试更改锁定检测窗口的大小并使用5GHz VCO。

    下面是 LMK 和 DAC 电路的原理图、时钟输出为 LVPECL 格式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    如果您的原理图如图所示、请尝试使用 LCPECL 模式从 LMK 获取 SYSREF 时钟输出、正如您复制 TI EVM 上使用的时所示。 对于该电阻器网络并 使用 LCPECL 模式、DAC 的共模电压将针对该输入正确。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的建议、我们将尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们尝试使用5GHz VCO 和内嵌锁定检测窗口。 附件中的日志文件。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_VCO_5F00_lockwindow_5F00_change.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    此测试的结果是什么? 你没有提到任何东西。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    很抱歉、我稍后会得到结果。 我需要一些时间来批评它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请原谅我长时间没有回答。

    当我们使用方案1时没有问题。 PLL DAC 和 JESD 运行良好、环路滤波器电压为100 (0x31位2:0)。 请参阅日志文件“7183.DAC_Good.txt”

    但是当我们使用 N5173等外部信号发生器(请参阅方案2)时,我们得到 PLL DAC 误差-环路滤波器电压变为011。 请参阅日志“5736.DAC_BAD.txt”

    当我们在这两种情况下设置5GHz VCO 环路滤波器电压=000时。 请参阅日志“DAC_VCO_lockwindow_change.txt”。

    更改锁定检测窗口无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    在 C1和 C2的输出端进行相位噪声测量、并查看它们的比较情况。 我猜您在方案2中会遇到很多抖动、PLL 无法锁定到该噪声基准。 两个时钟的振幅是否相同?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是的、振幅是相同的。

    C1的屏幕截图输出

    C2的屏幕截图输出(用作时钟发生器的 R&S RTO2064 + RTO B6选项):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经发现了自己的问题。 C2需要更清洁的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在哪里可以找到 LMK04828+DAC38J82时钟系统的相位噪声计算方法?

    或者您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeniy、

    有关详细信息、请参阅随附的文档。 在您的设置中、我们注意到您将 lockdet_adj (config49) 设置为0 (默认值)。 这是最严格的设置。 您可能需要尝试增大此值。 PLL 检测到的 PFD 频率不能超过160MHz、但该值越高、相位噪声性能越好。 您可能希望提高基准频率并查看其是否有用。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3324.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docx