大家好、
我将 ADS1248用于温度传感应用、使用 PT100测量温度。 以下是我为计算与温度输入对应的输出代码所遵循的步骤。 对于调试过程、我连接了一个100欧姆电阻作为输入。
参数设置是
PGA 增益= 16
VREF = 1.62V
IDAC1 = IDAC2 = 750uA
我的计算如下
满量程读数(FS)= Vref/增益= 0.10125V
1LSB = 0.10125 / 2^23 = 1.206994056 * 10^-8V
用于三线 RTD 测量的应用手册
代码: Rrtd /(2* Rref)
电流为750uA
Vrtd = IDAC1 * Rrtd = 750mV
因此
代码:Vrtd /(2*Vref)= 0.023148
0.023148/1LSB = 191782.2034十进制
不包括小数部分
(1917822) edimal =(1D437E)十六进制
根据 PT100数据表、100欧姆相当于0度腹腔
那么、我的问题是、1D437E 是否为0度的正确值? 如果您错了、请您指出我错了哪里。
此致、
葡萄园