主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
您好!
DAC81416使用 USB2ANY 适配器连接 PC 和 EVM 板、所以问题是如果我们不使用 USB2ANY、 我们直接使用 FPGA 与 EVM 板进行通信是不可行的? 或者我们不使用 PC 通过 USB2ANY 控制 EVM 板、并且在外部提供 SPI 信号、它是否正常通信?
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DAC81416使用 USB2ANY 适配器连接 PC 和 EVM 板、所以问题是如果我们不使用 USB2ANY、 我们直接使用 FPGA 与 EVM 板进行通信是不可行的? 或者我们不使用 PC 通过 USB2ANY 控制 EVM 板、并且在外部提供 SPI 信号、它是否正常通信?
此致
Kailyn
您好!
您能告诉我客户遵循的编写过程吗?
它们应遵循以下顺序。
将 0x0A84写入地址0x03 (SPIC5072)以启用输出和 SDO
2.将 0x3F00写入 地址0x04 (GENCONFIG)以启用内部基准、如果它们使用外部基准、则跳过此操作
3.尝试读回该寄存器以验证 SPI 通信是否正常
4.将 0x0000写入地址0x09 (DACPWNDN)以启用所有通道(默认情况下、所有通道都将处于断电模式)
5.写入从0x10开始到0x1F 的 DAC 数据寄存器
此致、
AK