This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:与 FPGA 的通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926961/dac81416-communication-with-fpga

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

DAC81416使用 USB2ANY 适配器连接 PC 和 EVM 板、所以问题是如果我们不使用 USB2ANY、 我们直接使用 FPGA 与 EVM 板进行通信是不可行的? 或者我们不使用 PC 通过 USB2ANY 控制 EVM 板、并且在外部提供 SPI 信号、它是否正常通信?  

此致
Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您可以使用 FPGA 与 DAC 进行通信、没有任何问题。

    在外部提供所有控制和接口信号、您可以继续操作。 您是否计划使用 EVM 软件?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    非常感谢您的回复、我们的客户希望使用 FPGA 直接与 DAC 通信、FPGA 提供控制和接口信号、时序没有问题、但 DAC 输出电压都为零。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 DAC 侧获取 SPI 帧的示波器截图 以验证时序?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据客户的描述、 上面的时间和示波器快照一样、发现寄存器都关了、但是 写了打开寄存器。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我客户遵循的编写过程吗?

    它们应遵循以下顺序。

    将 0x0A84写入地址0x03 (SPIC5072)以启用输出和 SDO

    2.将 0x3F00写入 地址0x04 (GENCONFIG)以启用内部基准、如果它们使用外部基准、则跳过此操作

    3.尝试读回该寄存器以验证 SPI 通信是否正常

    4.将 0x0000写入地址0x09 (DACPWNDN)以启用所有通道(默认情况下、所有通道都将处于断电模式)

    5.写入从0x10开始到0x1F 的 DAC 数据寄存器

    此致、

    AK