This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:在 DAC 内不使用 PLL。 高速时出现问题。 同步以高数据速率切换

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927414/dac38j84-not-using-pll-inside-dac-problem-at-high-speed-sync-is-toggling-at-high-data-rates

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04826LMK04828

你(们)好

1。

采样率为312.5MSPS  

LMK04826的外部 DAC_CLK 为2500MHz。

内插= x8

串行器/解串器速率= 6.25Gbps

模式:4421

现在 SERDES_Clock 的值是什么?? JESD 时钟、DAC 时钟和串行器/解串器时钟之间的区别是什么?

采样率= 312.5Msps,DAC clk = 312.5MHz  插值= x1,串行器/解串器速率= 6.25GSPS,模式= 4421,sysref =  4.88MHz

在本例中、我绕过 DAC PLL、然后 JESD 协议的同步信号工作、我能够在 CRO 上看到正弦波。但如果我使用内插

采样率 = 312.5Msps、 DAC clk = 2500MHz  内插=  x8、 串行器/解串器速率 = 6.25GSPS、 模式 = 4421、 sysref =  4.88MHz、那么

JESD 同步信号持续切换、因此我无法获取正确的数据。

这个问题是否是由于绕过 DAC PLL 造成的??

我使用的是 LMK04826。 最大输出频率为2500MHz。 我正在使用 上限频率2500 MHz。 有任何问题吗?

DAC PLL 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="pavan kumar8">现在 SERDES_Clock 的值是什么?? JESD 时钟、DAC 时钟和串行器/解串器时钟之间的区别是什么?[/引述]

    您可以使用 DAC38J84 EVM GUI 配置这些时钟。 这些时钟用于为器件内部的串行器/解串器块和 JESD204 IP 计时

    [引用 user="pavan kumar8"]此问题是否是由于绕过 DAC PLL 而导致的?

    不可以、这完全是由于 JESD204链路造成的。 您需要检查 JESD204 IP 错误并独立解决问题。

    [引用 user="pavan kumar8"]

    我使用 的是 LMK04826。 最大输出频率为2500MHz。 我正在使用 上限频率2500 MHz。 有任何问题吗?

    DAC PLL 的用途是什么?

    [/报价]

    您将需要检查 LMK04826的驱动强度。 您可能需要使用 LMK04828。 有关 LMK04828的其他问题、请在时钟论坛上发帖

    DAC PLL 允许您使用成本更低的时钟器件、并利用内部 DAC PLL 创建采样时钟。 由于您使用的是 LMK04828、因此您无需担心这一点。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的采样率为312.5MSPS。 4421模式。 X1插值

    我将提供25MHz 的输入

    因此在 DAC 输出频谱中,我将在25MHz 以及312.5-25MHz、312.5+25MHz 时获得峰值

    认为这是正确的行为。 它是否正确??

    DAC 中、有一个 FIR 滤波器。 我是否可以将其用作低通滤波器来消除高阶谐波????  如果是,如何??

    3.如果我的 JESD 时钟为312.5MHz,那么 SERDES_Clk 的值是什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输入是真实的独立信号、那么是的、这是正确的行为。 如果您注入复杂的 I/Q 信号、那么它应该是单边带

    2. FIR 滤波器与上采样配合使用以完成内插。 由于 DAC 输出谐波需要模拟滤波(即抗混叠滤波器)、因此它不会滤除 DAC 输出端的高阶谐波

    这两个时钟并不完全相关。 根据串行器/解串器的速度、您的 JESD 时钟可能为312.5、具有不同的串行器/解串器时钟

    使用 DAC38J84 GUI 确定设置

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个时钟并不完全相关。 根据串行器/解串器的速度、您的 JESD 时钟可能为312.5、具有不同的串行器/解串器时钟

    使用  DAC38J84 GUI 确定设置。

     

    我的 SERDES 速率是6.25Gbps,DAC _Clk 是2.5GHz,采样率是312.5MSPS,x8插值,那么我的 SERDES 时钟速率是多少?

    在 DAC GUI 中、它未显示确切的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    请参阅下面的示例配置、了解可从 GUI 生成的配置。 它以全速率为例。 然后、您可以使用全速率来查看串行器/解串器 PLL 以1倍的串行器/解串器速率运行。