This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54j66输出数据

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924143/ads54j66-ads54j66-output-data

器件型号:ADS54J66

您好!

 我们目前正在进行默认4421模式8配置下的 ads54j66。最初、我们尝试在 IC 和 FPGA 之间建立链路、以便从 ADC 发送测试模式(计数器数据)。

配置为;

时钟(LMK04826B); ADC 时钟:312.5MHz  参考频率:4.88MHz   模式:4421模式8 (未抽取)

上述配置在 ADS54J66 EVM 板和 定制板上进行了仿真。  结果如下所示

图1:评估板

2:定制板

对于两种电路板 LMK 配置、ADC 配置和 FPGA 配置是相同的。

问题:

a) 如第二幅图像所示、计数器数据不正确为什么? 当我们将 ADC 配置为 全零测试模式、全一测试模式和自定义模式时,两个板的输出是相同的。

b)有时计数器数据重复3个时钟周期、有时会递增、依此类推。由于行为是随机的、我们无法得出结论。 那么、哪些寄存器可帮助我们调试该问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是 EVM 板的结果。 下图  是定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test-pattern-mode.docxUser、

    请参阅随附的。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiee Jim

     我们将写入 以下配置、因此我们也将禁用直流偏移。

    0x6068 0x06
    0x7068 0x06
    0x6018 0x03
    0x7018 0x03

    配置为时、定制板和评估板的结果相同  

    a)所有0的测试图形、b)所有1英寸的图形 c)输出切换图形 d)自定义图形 e)偏移图形 f)同步图形。

    仅对于计数器数据、命令值会有所不同、如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我无法判断 您的芯片范围采集中的数据是什么、因为 将多个样本组合在一起。 请以列格式发送数据。 使用 TSW14J56EVM 捕获数据时 、斜坡仅为14位、两个 LSB 为噪声。 不确定这是您看到的还是不看到的。 请参见随附的。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../1882.ADS54J66_5F00_ramp_5F00_test_5F00_Mode_5F00_8.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iladata.csv

    Jim、您好!

    请查找附件。 数据来自定制电路板、根据模式8 (未抽取)中的决策进行配置、并禁用直流失调电压。

    我想再添加一个问题。

    正如我们在上面的 EVM 屏幕截图中看到的数据线路(GT0...GT4)、在所有通道中的每个时钟周期都接收数据、但在定制板中、通道 GT1和 GT2中的数据相同、但其他通道中的数据不同、为什么?

     在定制电路板上的剩余工作 ADC 上观察到同样的行为。 在 ILA 阶段完成后(即当我们开始接收数据时)、我们是否可以对齐数据?

    感谢您迄今为止对我们的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    抱歉、仍然无法理解您发送的数据。 您能否 将其转换为列、其中每个列都是一个通道中的数据。 在列中、为每个样本输入十进制值。 对10个样本执行此操作足以显示问题。  EVM 和定制板之间有何不同? 您是否在对 ADC 施加时钟和电源后发出硬复位命令? 您是否就此咨询过 Xilinx? 请按照将寄存器设置写入 ADC 的顺序发送寄存器设置。 您使用的是什么 FPGA?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iladata-_2800_1_2900_.csv

    e2e.ti.com/.../REG_5F00_CONFIG.txt

    你好 Jim

    我已从每个通道发送配置寄存器文件和计数器数据。 请找到附件。

    当我馈入输入数据时、输出电平与其他 ADC 相比非常高、本底噪声也更高。 为什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jim

    您能否 解释一下为什么不同通道在不同的时钟下读取数据。这与 之前对话中所示的 EVM 电路板结果不相似

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我无法解释这一点。 请按照将寄存器设置加载到 ADC 的顺序发送这些设置。 您是否在电源和时钟出现后但写入 ADC 之前发出硬复位?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4530.REG_5F00_CONFIG.txt

    你好 Jim

    1) 1)我在上一篇文章中以十进制格式发送了配置寄存器文件和数据。

    我将再次向您发送配置寄存器

    2) 2)没有我发出任何硬性静息。

    3)是的、LMK PLL 在配置 ADC 寄存器之前被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我无法解释这一点。 请尝试我附加的新配置文件。 默认情况下、该器件将写入两个通道组(广播模式)、因此您无需写入0x7000地址空间。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../4421_5F00_mode_5F00_8_5F00_REG_5F00_CONFIG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您需要在时钟和电源出现后进行硬复位。 请尝试附加的配置文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6864.4421_5F00_mode_5F00_8_5F00_REG_5F00_CONFIG.txt