This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:显示未连接的硬件

Guru**** 2919670 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950055/bp-dac11001evm-displays-hardware-not-connected

器件型号:BP-DAC11001EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

软件安装和硬件操作均根据 slau806用户指南执行、包括浏览器扩展和 TI Cloud Agent 安装。 客户有两个问题:

根据 DAC11001EVM 用户指南中的图3进行设置时、请将 USB 电缆连接到电路板 xds110侧的端口、并且计算机设备管理器中会显示两个硬件插件。 然后继续执行图3中的“步骤4”,即当 USB 电缆连接到电路板下方的端口时,计算机设备管理器中没有插入显示硬件。 这是否异常?

2、将 USB 电缆从 launchpad OTG USB 端口(U7)连接到 PC。 “未连接硬件。 BP-DAC11001EVM 软件底部显示“Failed to connect”(连接失败)。    此外、还执行了《DAC11001EVM 用户指南》中的3.2.1启动软件操作、但未能解决问题

www.ti.com.cn/.../slau806

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我的同事 Akhilesh 今天(印度时间)将对此提供帮助。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您是否按照用户指南中的说明刷写了 Launchpad 的固件?

    当您首次将 USB 连接到 XDS110端时、您应自动检测 LaunchPad、前提是云代理已安装并正在运行。

    之后、您可以启动 Uniflash 并启动操作、然后会自动检测 Launchpad。 如果没有云代理和浏览器添加、Uniflash 将无法正常工作。

    确保也安装了5V OTG 跳线。

    请告诉我、在您执行这些步骤后、我很乐意为您提供帮助。

    如果上述过程不起作用、我们可以进行 WebEx 会话。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、AK、

    感谢你的答复。  

    客户 告知 已经完成了这些步骤、但 仍然无法解决问题。

    我可能没有清楚解释这情况。 事实上、这是一位中国客户、因为我手头没有 EVM 板、所以我在 E2E 论坛上发布了问题。

    我没有 EVM 板、因此我无法执行这些操作。 客户没有 WebEx、您无法通过 WebEx 帮助客户、您是否有其他方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 EVM 连接到 PC 后、我能否看到 GUI 主页的屏幕截图?

    此问题的最可能原因是云代理安装不正确。

    请发布屏幕截图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、AK、

       下面是屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此屏幕截图清楚地显示未检测到 EVM。  

    您能不能在 WIN 10中发布设备管理器的图像、尤其是 USB 设备?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AK,

     请参见  下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    Win10中的设备枚举似乎没有问题。

    您可以按照以下步骤再次尝试重新编程一次吗?

    1. 卸载 EVM 软件、并从机器中运行时间。

    2.从 GUI Composer 库下载 EVM 软件和运行时文件。

    3.同时安装 EVM 软件和运行时 (EVM 必须安装运行时引擎才能正常工作)

    4.按照第2.1.2节中概述的步骤升级 Launchpad 上的固件(请按照概述的步骤操作)

    5.云代理安装。 执行此步骤后、应检测到 Launchpad。

    6.加载固件映像并验证相同。

    如果 您的客户可以、我可以与他们进行 WebEx 会话。 请告诉我您的想法。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有相同的更新?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、AK、

    感谢您的跟进。 客户没有给我反馈。 我认为他应该已经解决了他的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    真是个坏消息。 客户告知按照以上步骤重新安装了程序、但问题仍未解决。

    您能给他 WebEx 会议吗? 是否需要安装 WebEx 软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能不能通过电子邮件与我联系、以便我们可以离线处理此主题、之后我会向您发送 WebEx 详细信息。

    请注意、我们今天有假期、因此最好的情况将是周一。

    谢谢、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的电子邮件是 amy-luo@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我将在明天的会议中发送 WebEx 详细信息。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送调试会话邀请。  

    关闭此主题、因为对话已移至电子邮件。

    此致、

    AK