Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我们希望在设计中使用 ADS1299、以实现其阻抗测量功能。
实际上、该设计将具有2个差分通道和一个参考电极。
每个通道的 Vin-必须保持分离。
2阻抗测量的要求:
我们希望在采集开始之前对每个电极进行阻抗测量;
-我们希望在采集运行时进行阻抗测量,最小化通道中两个探针的组合阻抗。
ADS1299是否可以在没有任何外部组件的情况下执行此操作?
有什么想法,可以用参考电极来测量它的阻抗?
请参阅下面的图片...