This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:交流导联脱落/阻抗测量

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762330/ads1299-ac-lead-off-impedance-measurement

器件型号:ADS1299

您好!

我们希望在设计中使用 ADS1299、以实现其阻抗测量功能。


实际上、该设计将具有2个差分通道和一个参考电极。

每个通道的 Vin-必须保持分离。



2阻抗测量的要求:

我们希望在采集开始之前对每个电极进行阻抗测量;

-我们希望在采集运行时进行阻抗测量,最小化通道中两个探针的组合阻抗。



ADS1299是否可以在没有任何外部组件的情况下执行此操作?

有什么想法,可以用参考电极来测量它的阻抗?



请参阅下面的图片...






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您的发帖!

    您在一天结束时抓住了我们、请让我们一直到周一回复!

    同时、请考虑搜索论坛、数据表和 EVM 用户指南!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我已经检查过、但似乎在这方面存在一些矛盾、 主要是单电极测量可能性、内部电流源。

    大多数 EEG 讨论都讨论了对负电极进行分组、但在我的案例中、我无法分组。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!

    感谢您的发帖、请原谅我们的回复延迟。

    已经有很多关于此主题的帖子,但我将尝试在您的问题中解决几个问题,以便开始。 首先、要进行任何阻抗测量、ADC 必须进行转换。 通过将原始 ADC 输出代码转换为电压、然后采用代数方法求解电极阻抗、即可完成阻抗计算。 在 ADC 不进行转换的情况下、只能从器件寄存器中读取直流导联脱落比较器输出。

    可以按照您描述的方式进行单端和差分阻抗测量。 如果仅启用导联脱落电流的一侧、则返回电流将流过偏置放大器输出。

    需要注意的几个因素会影响这些阻抗测量的精度:

    电流源的容差仅为+/-20%
    2.每个通道的直流偏移电压可能占阻抗测量误差的很大一部分。 建议首先使用内部短路测量(尤其是对于 nA 的导联脱落电流)校准此偏移误差。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 绘图中测量参考电极 Z5的可能性是什么?


    谢谢

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!

    还可以测量偏置电极阻抗(Z5)、但使用 ADS1299中的可用选项并不简单。

    我已通过电子邮件与您当地的 TI FAE Dmitry 联系。 如果我使用您的 E2E 个人资料电子邮件地址将您添加到对话中、您会介意吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加我没有问题!