This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:使用 DDC 产生的噪声杂散

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805709/adc32rf45-noise-spurs-resulting-from-use-of-ddc

器件型号:ADC32RF45

我正在尝试调试一个 ADC32RF45器件出现的问题。 我们有一个定制板、上面有两个 ADC32RF45器件、总共为我们提供了四个通道。 我们已经无问题地制造了多个电路板。 在一个特定的电路板上、我发现四个通道中的一个存在问题。

问题描述:

在 DDC 模式下运行时、第二个 ADC 的通道 A 会出现噪声杂散。 我从下面的通道 A 获得了 FFT 频谱的屏幕截图。 此测试的配置为:

990MHz DDC 中心频率

3GHz ADC 采样时钟

抽取率为4、因此输出采样率为750MSPS

990MHz 下的测试音

为了确定问题是否与 ADC 的模拟输入有关、我将通道 B 的 DDC 配置为与上面的通道 A 相同的配置、然后启用 DDC 多路复用器、以便通道 B DDC 在通道 A 数据上运行。 然后、我从通道 B 捕获了数据。下面我有一个来自通道 B 的 FFT 频谱截屏:

可以看出、当我在通道 B 中使用 DDC 来处理来自通道 A 的数据时、不再存在噪声杂散


为了进一步验证这一事实、我将 ADC32RF45配置为旁路模式(旁路 DDC)。 在此模式下、我将从 ADC32RF45捕获原始 ADC 样本。 通道 A 和通道 B 均正常运行、并且不包含第一个屏幕捕获中可见的杂散。 这证实了以下情况:

-问题与通道 A ADC 输入电路无关

-问题与通道 A ADC 交错和偏移校正无关

-问题与通道 A JESD204B 接口无关

从该测试中可以看出、正常 FFT 频谱与噪声 FFT 频谱之间的唯一区别是 ADC32RF45内的通道 A DDC 电路。

不过,我不知道这是怎么可能的。

我做了更多测试来尝试和了解通道 A DDC 引入噪声杂散的原因。

1) 1)我在1000MHz DDC 中心频率下重复上述测试。 以下 FFT 频谱的屏幕截图是通道 A DDC 工作时的情况:

1000MHz DDC 中心频率

3GHz ADC 采样时钟

抽取率为4、因此输出采样率为750MSPS

1000MHz 时的测试音

通过再次启用 DDC 多路复用器、我使用通道 B DDC 处理相同的数据、这是 FFT 频谱的屏幕截图:

您可以再次看到、仅仅通过使用通道 B DDC 电路、噪声杂散就消失了。 还可以看到杂散的位置根据 DDC 中心频率而变化。

2) 2)如果没有输入信号、则不存在噪声杂散。

3) 3)我尝试在所有四个 NCO 都设置为相同频率和不同频率的情况下进行测试。 它对噪声杂散没有影响。

我完全被误认为只有通道 A DDC 电路才会引入噪声杂散。

a) ADC32RF45 ADC 的特定输入电源引脚是否仅为通道 A DDC 电路供电?

b)通道 B NCO 按预期运行时、通道 A NCO 时钟是否可能"不稳定"?

c)通道 B DDC 按预期运行时、为什么通道 A DDC 会引入噪声杂散?是否有其他可能的解释?

最后、我不认为这是配置问题、因为我们有多个其他板、其中通道 A DDC 正常运行。

我希望您能提供更多见解!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gavin
    我已就您的问题通知 ADC32RF45专家。
    他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、

    感谢您对此问题所执行的测试的详细解释。

    ADC32RF45 ADC 没有专门为通道 A DDC 电路供电的输入电源引脚。 DVDD 电源对于所有数字块是通用的。

    当通道 B NCO 按预期运行时、通道 A NCO 时钟不可能"不稳定"。

    a)在启用 DDC 多路复用器的测试中、通过通道 B 的 DDC 路由的通道 A 的输出没有意外的杂散。 您能否确认、此时(同时)通道 A 的 DDC 输出存在杂散?

    b)您提到没有输入信号时没有杂散。 您能否从非常小的值(在没有杂散的情况下)增加信号的输入电平、并检查杂散是否出现在特定的 dBFS 电平? 当输入电平超出该值时、它们是否会变得更糟?


    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijay

    感谢您的快速响应。

    a)我使用 DDC 多路复用器重复此测试、并同时(同时)查看从通道 A 和通道 B 捕获的数据。 我可以确认通道 A 的 DDC 输出具有杂散、通道 B 的 DDC 输出没有具有完全相同输入数据的杂散。

    b)我从非常低的输入电平开始、并增加、直到我能够看到杂散。 这大约为-30dBFS。 下面是屏幕截图:

    下面是-20dBFS 输入电平的屏幕截图:

    以下是-10dBFS 输入电平的屏幕截图:

    下面是-5dBFS 输入电平的屏幕截图:

    从这个测试中可以看出、杂散电平随着 输入信号电平的增加而以相当线性的方式增加。

    我希望这能提供足够的信息。

    谢谢你

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    感谢您的观看。
    我要关闭此帖子。 让我们离线继续本次讨论。

    此致、
    Vijay