Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H
您好!
在使用 ADS8588H 同时采集通道时、我发现了一个问题。
当单独为 ADC 的2个通道提供输入且其他通道接地时、对于通道1和通道2上的10V 输入、获得的输出是精确的(9.978V)。但当为3个通道提供输入时
+10V、获得的输出仅为9.89V。 当所有通道都得到+10V 的电压时、从每个通道读取的输出电压仅为+9.75V。 为什么会发生这种情况?如何处理?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H
您好!
在使用 ADS8588H 同时采集通道时、我发现了一个问题。
当单独为 ADC 的2个通道提供输入且其他通道接地时、对于通道1和通道2上的10V 输入、获得的输出是精确的(9.978V)。但当为3个通道提供输入时
+10V、获得的输出仅为9.89V。 当所有通道都得到+10V 的电压时、从每个通道读取的输出电压仅为+9.75V。 为什么会发生这种情况?如何处理?
谢谢
您好 Arya、
ADC 的采样率与输入信号频率不同、有关频域的详细信息、请访问高精度实验室培训系列:
training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-frequency-domain
谢谢。
此致、
戴尔