This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:未获得线性度

Guru**** 2931860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797703/ads8588h-linearity-not-obtained

器件型号:ADS8588H

您好!

在使用 ADS8588H 同时采集通道时、我发现了一个问题。

 当单独为 ADC 的2个通道提供输入且其他通道接地时、对于通道1和通道2上的10V 输入、获得的输出是精确的(9.978V)。但当为3个通道提供输入时

+10V、获得的输出仅为9.89V。 当所有通道都得到+10V 的电压时、从每个通道读取的输出电压仅为+9.75V。 为什么会发生这种情况?如何处理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    您能告诉我以下信息吗?

    1.您是否将所有通道输入连接在一起并使用一个信号源?

    2.您用于测试的信号源是什么类型?

    3.原始数据和原理图将对检查非常有帮助。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认查询。 是的、我将所有输入连接在一起并从单个源提供。我使用了精密源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arya、
    今天稍后我将向您展示一些信息、但是、正如我在上一篇文章中提到的、原始数据和原理图将非常有用。
    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个疑问。 如果我提供来自两个不同来源的输入、该怎么办?预计会有任何变化?

    此外、电路板上的 AGND 和 DGND 短路、是不是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    24kHz 滤波器的影响是什么?让它影响我的稳定时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    您描述的压降现象不应发生、我进行了测试、下面的测试结果显示了来自 ADC 的非常稳定的转换代码/电压、转换通道更少或更多。 查看相同通道1 (CH1)的黄色数据。

    滤波器无关紧要、因为测得的信号为直流信号。ADS8588H 还具有一个集成模拟前端(AFE)、其中每个通道上都包含 PGA 和 ADC 驱动器。 基于有限信息的可能原因:  信号源或连接、或接地分离不当。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我想知道这个24kHz 滤波器对采样频率是否有任何限制。 我想以200kHz 的频率对输入进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    ADS8588H 可通过内部24kHz 滤波器以500kSPS 的全采样率运行、从而实现数据表中所示的规格、因此200ksps 的采样率没有问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果内部滤波器为24kHz、如何能够以500kHz 的频率进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、
    ADC 的采样率与输入信号频率不同、有关频域的详细信息、请访问高精度实验室培训系列:
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-frequency-domain
    谢谢。
    此致、
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    而不是输入信号频率。 我要提出一个内部24kHz 滤波器。 例如、如果以每秒50万个样本的速率采集样本。 然后、它被分配给一个24kHz 带宽内部滤波器。 它不会降低采样率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arya、
    我完全理解您的问题、您担心内部24kHz BW 滤波器是否满足500kSPS 采样率要求。 答案是没有任何问题、它不会降低采样率。 ADS8588H 数据表中指定的规格已经指明了包括500kSPS 采样率在内的条件、因此不用担心。
    此致、
    戴尔