Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
您好!
我们以交错模式运行 ADC12DJ3200。 单个电路板具有八个此类 ADC。 而所有 ADC 的数据采集都可以。 其中一个 ADC 的数据采集如附件所示。 频域图中的 Fs/2分量也非常高。 ADC 输入频率设置为2.1GHz、Fin 100MHz。 我们怀疑这是 ADC 交错的问题。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
您好!
我们以交错模式运行 ADC12DJ3200。 单个电路板具有八个此类 ADC。 而所有 ADC 的数据采集都可以。 其中一个 ADC 的数据采集如附件所示。 频域图中的 Fs/2分量也非常高。 ADC 输入频率设置为2.1GHz、Fin 100MHz。 我们怀疑这是 ADC 交错的问题。 请提供建议。
您好、Jim、
请在下面找到答案:
此致、
您好、Jim、
此外、在没有射频输入的情况下、FS/2分量具有非常高的预显性。 ADC 设置为 JMODE 1、K 设置为5。 请查找在没有射频输入 e2e.ti.com/.../ADC_5F00_4a_5F00_plot_5F00_without_5F00_signal.pdf 的情况下获取的信号图
您好、Jim、
我们在所有电路板上的行为并不相同。 它的5张卡中只有一张卡的行为是这样的。
所有卡都具有相同的代码和配置。 请找到以下 ADC 寄存器值:
ADC 电源处于指定范围内。
X"000080"、
X"002900"、
X"002A00"、
X"0030C4"、
X"0031A4"、
X"0032C4"、
X"0033A4"、
X"004801"、
X"006001"、
x"020000", --禁用 JESD
X"006100", --停止校准
X"020101"、 --选择 JMODE 1
X"020204", --程序 KM1 (K-1),K=5,KM1 =4
X"020403"、 --启用扰频器、带符号二进制补码数据格式、~SYNCSE 用作~同步
X"020500"、
X"020600"、 -- DID = 0
X"0211F2"、
X"0212AB"、
X"02130F"、
X"006101"、
X"020001"、
X"021602"、
X"021902"、
X"022000"、
x"022100"、
x"022200"、
X"0223C0"、
X"02B000"、
X"02B105"、
X"02B500"、
X"02B600"、
X"02B700"
您好、Jim、
我们完成了 X 射线、一切看起来都很好。 请找到所附的 X 射线影像以供参考。
这似乎是内部 ADC 偏移的问题。 在手动调整偏移寄存器时、Fs/2分量降至-60dBFS。 现在、FS/4和 FS/2-Fin 分量在-45dBFs 时仍然很明显。 我们正在尝试调整 ADC 计时寄存器。
在项目中使用的总共40个 ADC 中、有3个 ADC 存在相同的问题。 默认出厂调整设置(偏移/ ADC 时序)似乎存在问题。 请告诉我们原因。
在其中一个 ADC 中、对于0dBm 输入、捕获的模拟输入为-45dBFS。 请建议如何进一步处理此问题。
此致、
Ayesha
您好、Ayesha
我已经查看了您的原理图和寄存器设置。 所示的原理图详细信息看起来不错。
寄存器设置也看起来正常、但我会在末尾添加以下序列以触发新的校准。 需要执行校准才能实现最佳性能。 对于单输入模式、该过程将匹配转换器的增益、从而更大限度地减少任何与增益相关的 FS/2 Fin 杂散。
x"006C00"、 --清除 CAL_SOFT_TRIG
x"006C01"、 --设置 CAL_SOFT_TRIG
转换器之间的失调电压匹配通常非常好、因此大 Fs/2杂散是意料之外的。 您可以在执行校准之前尝试设置 CAL_OS = 1 (寄存器 x"006205")、以查看这是否会提高 Fs/2电平。 请注意、使用 CAL_OS = 1时、需要关闭输入信号、或者用户必须确保输入信号在直流附近没有内容、或者在直流附近混叠的信号。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的偏移校准。
我还将仔细检查 BAL-0009SMG 组件的输入和输出端子连接。 我已经看到焊接问题会导致这些连接处出现开路、这可能导致其中一个电路板中出现低信号电平。 我认为边界连接也可能导致输入信号平衡问题、从而导致 HD2性能下降。
如果您使用的 ADC12DJ3200器件时钟频率为2.1GHz、则交错时序的出厂调整设置可能无法提供最佳性能。 这将导致 FS/2-Fin 杂散电平增加。 您可以重新调整修整设置以提高此杂散水平。
JMODE1的时序重新调整过程如下: 当使用单输入时、前景校准模式可调整寄存器0x0080处的 TADJ_A_FG90设置、以减少时序不匹配并降低 FS/2-Fin 杂散电平。 读取该寄存器中当前编程的值、并略微增大或减小该值、以找到 FS/2-Fin 杂散电平最小化的点。 该值很可能只需更改10-20个步骤即可改善情况。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B