大家好、
我现在使用的是 ADS1292R。 我注意到 IN1应用作呼吸信号输入、IN2仍然可以检测到 ECG。
我想在采集 ECG 时使用 RLD。在数据表中、我找到了一个示例、说明 RLD 信号可以从通道1生成并路由到通道2的 N 侧。
因此、我想确保 IN1在采集 ECG 时是否仍可用作 RLD 信号源、即使 IN1应用于呼吸?
非常感谢、
Yuhang。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yuhang、
您在应用中使用了多少个电极?
您无法通过 IN1N 输出 RLD 信号、因为您的原理图中 IN1N 上的信号路径是交流耦合的。 RLD 信号需要一个直流耦合信号路径来设置人体上的共模电压。
听起来好像您正在尝试一次测量一个通道(呼吸或 ECG)并将 RLDOUT 信号路由到另一个通道上的引脚。 在正常工作条件下、RLD 输出通常不会连接到 INxP 或 INxN 引脚。 相反、RLD 输出通常连接到单独的专用电极。 通道1和通道2用于 同时测量呼吸和 ECG。 通道2的输出(即 ECG 通道)可用于感应共模信号并将其馈入 RLD 放大器的反相输入以消除共模噪声。
此致、