This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:使用 RLD 的 ADS1292R。 IN1是否可以用作 RLD 信号源?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865050/ads1292r-ads1292r-using-rld-could-the-in1-be-used-as-the-rld-signal-source

器件型号:ADS1292R

大家好、

  我现在使用的是 ADS1292R。 我注意到 IN1应用作呼吸信号输入、IN2仍然可以检测到 ECG。

  我想在采集 ECG 时使用 RLD。在数据表中、我找到了一个示例、说明 RLD 信号可以从通道1生成并路由到通道2的 N 侧。  

  因此、我想确保 IN1在采集 ECG 时是否仍可用作 RLD 信号源、即使 IN1应用于呼吸?

非常感谢、

Yuhang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhang、

    我认为这里的路由选项有点混乱。  

    IN1无法同时检测 ECG 和呼吸。

    您可以在用于 ECG 或呼吸时使用 IN1来导出 RLD 信号、然后由正常 RLD 引脚输出。  

    如果 RLD 电极脱落、您可以通过 IN1路由 RLD 信号以保持患者偏置。 使用此配置时、通道1将无法采集 ECG 或呼吸、因为它正忙于路由 RLD 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      感谢你的帮助。

      我使用 IN1进行呼吸、使用 IN2进行 ECG。我仍有一些问题。

      1.如果将 IN1应用于呼吸、如下所示:

      它是否仍可用于 ECG?  

      2.在这种情况下,当我用 IN2采集 ECG 时,是否可以通过 IN1 (已应用于呼吸,但未使用 IN1)路由 RLD 信号?

      3.如果答案是否定的,这是否意味着我通过 IN2获取 RLD 信号的唯一方法是使用 RLD 电极?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在数据表中、它说如果使用呼吸和通道1、PGA1的电容器应为47nF:

    但在 《多参数生物信号监视器设计指南》中、您使用的 PGA1电容器为4.7nF:

    那么、我想问我应该将哪个值设置到 PGA1的电容器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuhang、

    您在应用中使用了多少个电极?

    您无法通过 IN1N 输出 RLD 信号、因为您的原理图中 IN1N 上的信号路径是交流耦合的。 RLD 信号需要一个直流耦合信号路径来设置人体上的共模电压。

    听起来好像您正在尝试一次测量一个通道(呼吸或 ECG)并将 RLDOUT 信号路由到另一个通道上的引脚。 在正常工作条件下、RLD 输出通常不会连接到 INxP 或 INxN 引脚。  相反、RLD 输出通常连接到单独的专用电极。 通道1和通道2用于 同时测量呼吸和 ECG。 通道2的输出(即 ECG 通道)可用于感应共模信号并将其馈入 RLD 放大器的反相输入以消除共模噪声。

    此致、