This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:接线错误时的行为

Guru**** 2792615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/858923/dac8771-behavior-when-miss-wiring

器件型号:DAC8771

大家好、

我的客户担心终端用户可能会错过接线。

在最坏的情况下、-32V 将施加于 Vout/Iout。 绝对最大值为-20V、因此器件可能会损坏。

1.您能告诉我在施加-32V 电压时哪些器件会损坏?

2.施加意外电压时器件的行为如何? 可能会出现一些故障?

3.是否可以共享 Vout/Iout 的实际值绝对最大值?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    如何使用该器件? 负直流/直流电源轨是有源还是 VNEG 接地?

    绝对最大值表已定义 VOUT / IOUT 允许的绝对最大电压。 VNEG -最小0.3V、VPOS +最大0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的检查。

    负直流/直流转换器处于活动状态。

    客户需要确认在施加-32V 电压时器件如何受到损坏。

    数据表中提到了我了解的绝对最大值。 您是否有其他数据、例如器件能够承受超过最大电压几毫秒?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    始终很难对违反绝对最大额定值表的"短期"行为进行评论。 这主要取决于-32V 的灌电流能力以及-32V 和 VOUT/IOUT 引脚之间是否存在任何导通元件。

    这有两个原因:

    1. 当我们违反 VOUT 或 IOUT (不是 VPOS/VNEG 关系)的绝对最大额定值表时、基本上钳位到轨的器件内的 ESD 电池将被正向偏置并开始导通。 它们不是为电路内或系统内传导而设计的、在这些情况下、主要关注的是它们传导的正向电流大小。 对于 DAC8771、我们确实希望保持此电流小于100mA 左右(这只是一个估算值、我们实际上没有什么特征)。
    2. 当这些 ESD 单元导通时、您将为直流/直流存储电容器充电、在本例中为 VNEG 电容器充电。 如果电流受到足够的限制、以至于储能电容器未完全充电至-32V、或者足以超出绝对最大额定值表、我们可能会很好。 否则、直流/直流转换器实际上无法"对抗"这种充电以保存绝对最大额定值表。

    如果超过阈值、则其他本质上是 SCR 的内部保护电路可能会导通并开始导通。 在流经 SCR 的电流低于保持电流之前、它不会停止传导、这可能仅在系统完全断电时才会发生。 通常情况下、SCR 不会接合、直到值高于绝对最大额定值、但-32V 确实明显超出了表中的值、因此我觉得这很可能。

    我还建议在 VPOS 和 VNEG 上使用 TVS 二极管、如我们的参考材料中所示。 在 VNEG 上使用击穿电压~18V 的 TVS 二极管有助于调节 VNEG 存储电容器的充电量、尤其是在电流受到限制时、如我在第1)和第2)点中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的评论。

    为了限制电流、客户需要使用外部电路。 我的理解是否正确?

    此外、您能否告诉我如何在 VPOS 和 VNEG 上连接额外的 TVS 二极管? 能否检查所附图片是否正确。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    [报价用户="Masayoshi Takahashi">为了限制电流、客户需要使用外部电路。 我的理解是否正确?[/引述]

    是-在某种程度上,您复制的图中的 R1、R2和 R3中已经存在这种情况。 在参考设计材料中、这些是15欧姆电阻器、这可能不足以无限期地防止这种误接线情况。 这取决于 D7和 D5/D6以及它们将在何处有效钳制共享 VOUT/IOUT 节点上的电压。 FB1在直流条件下不会非常有效-因此、如果它们可以接受与使用另一个电阻器替换 FB1相关的精度损失、这将有助于提高 D5/D6的效率。

    [引述 USER="Masayoshi Takahashi">另外、您能告诉我如何连接 VPOS 和 VNEG 上的附加 TVS 二极管吗? 能否检查所附图片是否正确。

    D1和 D4是双向 TVS 二极管、表示我的建议。 您无需添加任何额外的二极管。 本参考设计材料假定采用某种通用用例-但在本例中、为 VNEG 选择 TVS 二极管可能会有所帮助、该二极管根据负载条件下的电压可能会降至接近18V、甚至更低。 对于 VOUT 模式、VNEG 默认设置为-15V、在 IOUT 模式下、VNEG 上的最大负值取决于 IOUT 上的负载阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的介绍。

    是否可以计算 R1、R2和 R3电阻器来限制-32V 过压电压时的电流?

    当客户将 FB1更改为电阻器时、客户计算出 R1和附加电阻器。

    该值约为1.2k Ω(电流限制为0.022A)

    与参考设计相比、该值似乎很高。 客户可以使用1.2千欧吗? 客户想知道该器件是否能够准确工作。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    我不会真正关注此计算的执行方式。 D5、D6和 D7很可能会将 VOUT/IOUT 上的电压限制为比-32V 更接近 VNEG 的电压、因此较小的值应该是合理的。 我们只需知道它们在这些位置使用了什么二极管、以及从-32V 电源期望的电流大小、即可了解每个元件将钳制在何处。 我们将从 D7开始、然后使用一些合理的电阻器值代替 FB1来帮助输出 D5/D6、理想情况下、反馈网络内部的电阻较小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我理解较小的值是合理的。 您认为使用1.2k 欧姆电阻器是否存在任何问题?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    我想这在某种程度上取决于我们讨论如何放置该电阻器-但实际上、在每个位置它都会导致问题。

    对于 IOUT、IOUT 引脚和负载之间具有该串联阻抗的情况、负载将进入最大允许负载。 例如、流入1.2kOhm 负载的20mA 电流将需要26V VPOS。 VPOS 最大值为33V。 因此、对于350欧姆负载、会有余量。

    对于 VOUT、反馈环路外的该电阻器将与负载一起创建一个分压器、该分压器的最小值通常为1kOhm、因此是一个有效的分压器。 如果它在反馈网络内、它开始成为一个足够大的值以与内部反馈电阻器相比较、因此它将开始引入增益误差。

    我们希望尽力使用尽可能小的电阻器来优化电路。 为此、我们需要有关其所选二极管的详细信息。