This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:DAC39J84 4421配置问题

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854370/dac39j84-dac39j84-4421-configuration-issues

器件型号:DAC39J84

大家好、

我正在尝试使 DAC39J84采用4421配置。 但是、在配置器件并启动 JESD 链路后、模拟输出端没有数据。

配置完成后、我可以验证活动的 SERDES 没有错误(寄存器0x64至0x68)、并且可以在信号抽头中看到 JESD 链路已正确初始化:

配置设置如下:

我真的不知道我做什么错了。 可能是相当简单的东西。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../dac39j84_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于某种原因、具有配置设置的图像无法正确加载。 在这里。 我忘了说但我认为很明显的是、DACCLK 和 SYSREF 从一开始就存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    根据您的设置、您似乎正在为 DAC PLL 使用500MHz 参考时钟来生成500MHz DAC 时钟? 为什么要这样做? 您是否设置了 VCO 调优以锁定 PLL?

    借助您的设置、我能够使用外部500MHz 参考时钟通过 TI DAC EVM 获得输出。  配置文件已附加。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC39J84_5F00_4421.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速回复!

    我使用 PLL 作为一种简单的方法来检查是否为器件提供了时钟、但可以将其禁用。 DACPLL 被锁定(寄存器0x6C 上的位0为0)。

    未使用的通道。 我是否应该保持这样的状态(无限期发送逗号字符)?

    我将检查您的配置、看看这是否对我们有效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    您可以在未使用的通道上保留发送逗号字符。 DAC 将忽略这些。 验证 DAC 是否获得有效时钟的更简单方法是在仅 NCO 模式下操作器件。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1325.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_CW.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您发送给我的配置似乎工作正常、我们可以在输出端看到信号。

    这有点偏离主题、但我们看到、每当样本更新/更改时、DAC 会自省过冲/下冲、因此信号看起来很差。 它可以轻松滤除、但我认为 DAC 应该运行。 该电路板使用 DAC39j84数据表(第77页)中图示的输出电路以及迷你电路中的 TC1-1-13M+平衡-非平衡变压器。

    我怀疑某种阻抗不匹配会导致这种影响、但我可以使用您的建议。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

     FPGA 是否可能出现数据样本不按顺序的情况? 请参阅随附的文件、了解我认为您使用我的设置发送到 DAC 的数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能详细介绍一下吗? 也许我在这里错过了一些东西...

    数据从基于 FPGA 的16b NCO (生成的 IP)馈送。 我们对样本进行字节交换、因为首先发送442 MSB。 我看不到数据出现故障的方式(在442模式下、每个通道馈入 DAC)。 最重要的是、我们在841模式下看到了相同的行为。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    每个通道都向转换器发送数据。 如果样本是2、1、4、3、6、5… 而不是1、2、3、4、5、6、... 你会看到我认为你观察到的内容。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经使用信号抽头分析了样本、将它们移动到 Excel、绘制它们、它们显示了一个漂亮干净的正弦波。

    另一方面、如果您看一下我给您的第一张图片、扰动正好在 fs。 如果未按您的建议订购样片、则扰动至少将是采样频率的两倍。

    您可以在水平除法中对峰值进行计数、它们通常为5 max 和5 min、每水平除法(10ns)运行5个样本、频率为500MSps。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    我假设这是一个定制板。 您能否向我们发送原理图? 您能否还解释您发送的最后两个示波器屏幕截图。 不确定第二个屏幕截图显示的内容。

    您能否尝试仅使用 DAC 内部 NCO 生成与 FPGA 数据相同频率的音调、并查看此输出与 FPGA 数据的比较情况? 这应该告诉我们它是否是电路板问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、这是一个定制板。 它是来自 Vadatech (交流耦合输出)的 FMC231。 遗憾的是、我没有原理图、只是时钟网络的一个非常简单的方框图。 我发送的图像如下所示:

    第一幅图像是使用基于 IP 的 NCO 的 FPGA 的20MHz 正弦波。 示波器显示了在442模式下工作的两个 DAC 通道、具有500MSps (x2插值)。

    第二个图像相同、但其中一个输出(黄色)已使用外部射频低通滤波器进行滤波。 该图还显示了 FFT 图、但我认为它不相关。 FFT 显示20MHz 峰值、具有两个音调、频率为500+/-20MHz。 我个人认为这是一种神器、而不是真正的混合。

    我将尝试仅 NCO 模式。 DAC39J84能否在没有输入信号的情况下工作? 我已经查看了数据表、它仅用于混合 NCO、因此我将在 DAC 中驱动一个恒定值、因此 NCO 与不同于0的值混合。 否则请告诉我。

    谢谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们测试了仅 NCO 模式(微调 NCO 和 SIFDAC 值)、但仍然显示相同的行为...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    随附了使用 NCO 和 FPGA 生成20MHz 输出的 EVM 图。 如果您看不到这一点、我认为您使用的 DAC 输出电路存在问题。

    您需要确保 IOUTP/N 引脚上的电压不超过0.6V 的最大合规电压、并且满量程输出电流不超过30mA、否则您将看到信号失真增加。 您将 Rbias 电阻器用作什么值? 这连接在引脚 G10和 GND 之间。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../20MHz-NCO-and-FPGA-Outputs.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我仍然感到惊讶的是、您的输出存在一些失真。 不像我那么差 我以前在 Abaco 系统 FMC144和 FMC120上使用相同的芯片组、我不记得有这些问题。

    我们向电路板制造商发出了支持请求、以查看我们是否能够找出问题所在。

    非常感谢您持续快速的支持。 非常感谢!

    此致