主题中讨论的其他器件:IWR1443、
您好!
我是一名学生、使用 TSW1400EVM 从 IWR1443雷达中提取原始数据、以便进行进一步的信号处理。 存在一些问题。
首先、我应用了本文档中第9.1节第15页的代码: 毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B) 、并得到一个包含4行的矩阵。 我完全可以使用 FFT 方法来处理一行矩阵并绘制范围单元、 但我不知道如何处理这一4行矩阵。 换句话说、我想知道为什么它使用2个 Tx 和4个 Rx 天线来传输信号、而不是使用单个 TX-RX 天线对。 我不知道这样做的物理意义。 请您提供任何相关的经验或建议吗?
谢谢!