This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:处理 IWR1443的原始 ADC 数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786096/tsw1400evm-dealing-with-the-raw-adc-data-of-iwr1443

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我是一名学生、使用 TSW1400EVM 从 IWR1443雷达中提取原始数据、以便进行进一步的信号处理。 存在一些问题。

首先、我应用了本文档中第9.1节第15页的代码: 毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B) 、并得到一个包含4行的矩阵。  我完全可以使用 FFT 方法来处理一行矩阵并绘制范围单元、 但我不知道如何处理这一4行矩阵。 换句话说、我想知道为什么它使用2个 Tx 和4个 Rx 天线来传输信号、而不是使用单个 TX-RX 天线对。  我不知道这样做的物理意义。  请您提供任何相关的经验或建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vick、

    您能否布置线性调频脉冲配置?

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vick、

    请查看第18页的第9.3节"TSW1400与 xWR12xx 和 xWR14xx MATLAB 示例"、这与 TWS1400有关。

    如果您没有机会观看我们的培训视频系列、我强烈推荐 您观看、链接

    此外、请查看位于"C:/ti/mmwave_sdk_02_01_00_04/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html "的 doxygen、这应该会有所帮助。 此文件位于 mmWave Studio SDK 链接中。

    希望这对您有所帮助。

    Alex