This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66

Guru**** 2506315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/779774/ads54j66-ads54j66

器件型号:ADS54J66

您好!

我们根据 ADS54j66EVM 制造电路板、并使用 TSW14J56对其进行测试。  

我们使用 ADS54JXX EVM 将 ADS54j66配置为模式8。  

我们发现、当我们将 DCLK (到 ADC)设置为300MHz(我们更改了输出为125MHz 的 VCXO)时、JESD204B 链路将丢失。

但是、当 DCLK 分频器分别设置为12和6或24和12时、JESD204B 链路工作正常。  

我们对发生这种情况的原因感到困惑。

你有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在这三种情况下、FPGA 需要什么参考时钟? LMK 是否正确提供了该时钟? SYSREF 信号也是如此。 在上面的 GUI 视图中、我注意到 ADC 的 SYSREF (SDCLK)已断电。 这是为什么?  您使用的是什么 FPGA?  LMK 使用的 VCXO 频率是多少、或者您使用的是外部时钟?

    当链路断开时、FPGA 会报告什么错误?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim

    问题已解决。 板上的一个电容器焊接不好。

    此致